你好!我们正在使用BQ35100监测5节ER18505H(lithium thionyl chloride)组成的19000mAh电池组电量使用情况,有个问题请教一下:关于chemical id,因采购后没有做电池的前期测试,我先选定了类似的电池chemical id,BatteryManagementStudio里的Dsign Capacity并没有随之改变成19000mAh,不知道哪里还需要设置,请指教!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!我们正在使用BQ35100监测5节ER18505H(lithium thionyl chloride)组成的19000mAh电池组电量使用情况,有个问题请教一下:关于chemical id,因采购后没有做电池的前期测试,我先选定了类似的电池chemical id,BatteryManagementStudio里的Dsign Capacity并没有随之改变成19000mAh,不知道哪里还需要设置,请指教!
你好!Star Xu
之前我们用的电池是可充电的电池,它的电量读取较为简便,而由于新项目有防爆要求,需使用一次性电池,我们选用了SB-D02作为测试用电池,我在使用BatteryManagementStudio调试bq35100时,为了获得电池实时电量,尝试着按照《Using the bq35100 with Li-Primary Based Applications》里的方法一步步执行,但是始终摸不准它的原理,也没有显示正确的值,比如电量一直显示98%,现在有些不知所措了,能否提供一个准确可行的操作流程,而最终,我是要通过处理器STM32来控制bq35100读取电量和电压的,这方面的代码资料也非常有限,看来现在离这个目标还有点远,望能再指教一下,谢谢啦!
您好,关于BQ35100请参考下面的帖子,应该对您有帮助。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/799572?BQ35100-Problems-reading-SOH-in-EOS-mode
我依然没有解决如何正确读取电量的问题,电压读取很简单,待手头上的事完成以后再来研究这个问题。
现在使用ACC模式获取电量,并累积电量,也是一种很好的办法,程序需要解封操作,摸了挺长时间,现在运行正常了。文档中提到校准,看来在正常使用前都需要校准。如果你需要了解细节,可以讨论。