This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMG1205高温工作出现故障

Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

我们在用LMG1205这款芯片时,环境温度为80℃时会出现上桥臂不受控制,一直输出高电平,我们用了200+块产品做环境温度85℃的试验,有14块出现问题,恢复常温后有两块问题一直存在,剩余12块在恢复常温后故障消失,但是加热之后又会复现。这款芯片我们已经用了两年时间一直没有出现问题,最近这一批突然出现此问题,所以怀疑芯片质量问题。

           希望尽快得到TI工作人员的回复,谢谢

  • Hi
    这个芯片并无热保护之类。 有没有从信号上看这个芯片在高温时,是否因为输入驱动会异常?或者输出驱动会异常,或者供电会异常之类?
  • Hi
    在高温时,输入波形正常,LMG1205的供电电压正常,后级MOS也正常。我做了一个实验,让LMG1205的输入电平为恒低(有下拉电阻),经过高温时还是会出现上桥臂变高的故障。
  • 我从有故障的14片中随机找出两片换了不同批次LMG1205,再做高温,正常工作,没有出现故障
  • Hi
    1. 低温能回复正常? 例如60℃以内
    2. 不良随着芯片走?
    如果是这样确实是存在批次差异。
    对于异常,你们有做信号测量之类,或者其他测量吗?
  • 1、在高温出现故障的14块板子中,有12块恢复到常温后就正常了,有2块常温下故障存在;
    2、我们在14块板子中随机选取了两块板子,将这两块板子的LMG1205全部更换,然后做高温,常温,没有故障现象发生。所以故障随着芯片走;
    3、对于异常,我们测量了LMG1205的输入、输出、供电电压,在环境温度为85℃下,当LMG1205的输入上下桥臂都为低时,LMG1205的输出上桥臂变高,下桥臂持续为低电平,此时LMG1205供电电压正常。
    4、请问对于这种批次问题,你们有何处理方式,我们能否将芯片寄给你们做分析?
  • hi
    请问我是还需要上传一些测试波形吗,看到你这边一直没回复?
  • Hi
    关键是你波形没有传上来我没法看一下?
    2个输入驱动,2个输出驱动,用示波器同时抓上来看看,是否驱动异常? 芯片本身只是驱动能力的放大,一般不应该有温度的问题。一般问题应该是来自主控芯片。但是奇怪的是你更换驱动芯片就没有问题了。
  • Hi

    首先非常感谢TI团队的回复,下面是我捕捉到的一些波形图,请参考一下。

    1)LO输出是正常的,没有故障,HO输出有故障;图1为在常温下的无故障波形图,红色的“3”通道为LMG1205的高端输入波形,50%占空比,10KHz频率,蓝色的“2”通道为LMG1205的高端输出波形,绿色的“4”通道为开关节点(HS引脚)的电压;图2是在高温85℃时发生故障时的波形,当输入为低电平时,LMG1205的高端输出却为高电平;

                                                                                                                                 图1

                                                                                                                              图2

    2)在故障发生时, LMG1205高端输入为10KHz,占空比为50%的波形如图3中“3”通道波形所示;LMG1205的高端输出HO为 4.5V恒高,如图3中“2”通道所示;V_HB至V_HS电压为5V如图3中“4”通道波形所示;                                                  

              

    图3