您好,目前批量生产一批产品,采用TPS61088RHLR这颗料将输入端的超级电容45F/12V的电压升压到11.6V输出,
升压后11.6V电压通过连接端子座给负载板卡供电。
充电完成后,芯片正常输出11.6v电压,此时未接负载板卡,当插上负载板卡时,听到“啪”的一声,发现咱们这颗料的右上部开 了一个孔,烧掉了
原理图如下,需要帮忙给看看如何防止芯片再次出现这种情况,电容充满11.6V时出现一个损坏,电容电压
在5V左右时出现过一个损坏的情况,都是拔插瞬间造成的。