This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61088RHLR

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

您好,目前批量生产一批产品,采用TPS61088RHLR这颗料将输入端的超级电容45F/12V的电压升压到11.6V输出,
升压后11.6V电压通过连接端子座给负载板卡供电。
       充电完成后,芯片正常输出11.6v电压,此时未接负载板卡,当插上负载板卡时,听到“啪”的一声,发现咱们这颗料的右上部开 了一个孔,烧掉了
原理图如下,需要帮忙给看看如何防止芯片再次出现这种情况,电容充满11.6V时出现一个损坏,电容电压
在5V左右时出现过一个损坏的情况,都是拔插瞬间造成的。
  • Hi
    注意你如果要充电,需要用恒流设计,而非你现在的恒压。 你可以选择TI专门的充电芯片BQ系列(在电池论坛发帖选型)。用DC/DC也是可以的,毕竟充电BQ系列大多是降压,升压少。同时设计相对麻烦点,因为你要恒流设计,需要额外增加运放来做反馈,并且功能上也没有电池芯片专业。
    按照你现在的电路,直接输出接大电容,相当于将输出短路,不烧才怪。
  • Hi
    是不是我误会了,你的超级电容是输入? 而升压是要12V输出。
    如果是这样的话,你需要注意负载是直接带的,用EN驱动来控制输出,你的操作相当与热插拔,输出会有较大的波动,会影响TPSS61088工作。如果负载电流需求很大,烧是可能的。
  • 谢谢您的回复, 是这个意思,电容是接到输入的。EN脚控制的是使能升压功能吧?第一个疑问是:这个脚不能关断输出,这样的话,电容的电压就直接输出了,是否可行。第二个,如果用这个EN脚控制升压功能,我担心负载较大,能否升压到我的设置电压,负载上电启动电流在1.5A,正常工作电流在0.9A左右。
  • Hi
    EN能做芯片启动,但是不能关断输出,因为boost芯片有个弊端,输入,电感,肖特基(MOS体二极管)会形成通路,所以即便芯片不启动,输出也有电压,比输入低一个二极管压降。
    如果希望输入有电压,而EN不启动,输出没有电压的话,选择TPS61178.(它是输入输出隔断型的,同步采用双MOS)
    负载1.5A不算大,5V输入,即便12V输出,输入峰值电流不过5A, 注意电感饱和电流选择大一点,例如5.5A以上。
  • 可以尝试,SW到VOUT并个二极管,比如SS54

  • 在板子上预留一个二极管,负极接输出,正极接SW,是这样吧