This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25606输入短路

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

我用9V的适配器给BQ25606给单节锂电池充电,充电电流设为1.2A,到客户端出现不能充电的情况,实际查下来就是输入端对地短路,这大概可能是什么原因造成的?

  • 您好,可以确认是不是电源的问题,或者板子有没有问题。

  • 板子检查没有看出明显异常,换了芯片就好了,有些不良是客户使用一段时间出现的。对出现不良的板子分析,其中一片能看到充电芯片的输出端有烧黑的痕迹,应该是有过大电流(电池本身有保护板的)

    另外几片除了充电芯片输入端短路,其他外观无异常,

    我们用的是9V的适配器给充电芯片供电,一般电源什么样的问题可能导致这样的不良,电压不稳?

    客户还在用同一个电源,换了充电芯片,后面没再出现。

    请帮忙再分析一下是不是设计有缺陷,如下是电路图,两个充电芯片,分别给两个单节锂电池充电,充电截止电压4.35V,充电电流1.2A

  • 请根据原理图帮忙分析一下

  • 您好,具体哪个引脚损坏了。电路上有两个BQ25606,哪个损坏了?

  • 您好,两个都会损坏,不一定,结果都是烧毁的那块芯片VBUS 对地短路。请帮忙分析一下,有没有可能前端插拔适配器插头,或者后端电池插拔产生大电流导致烧毁,我实际不停插拔,也没有复现不良。不知道什么原因可能导致此不良
  • 您好,如果9V适配器仅给一个BQ25606充电器供电,而不是同时给两个BQ25606充电器供电,则VBUS引脚是否正常?
  • 这种现象我们重现不了,不良都是客退的,不上电量测就显示短路了。刚开始充电我们有一侧设备会有约2S时间是边工作,边充电的,测试波形如下,工作时电池电压随着我们设备的工作频率在2.5V到3.8V之间切换,同时电流也会有毛刺,蓝色是电池电压,黄色是充电电流请帮忙看一下,这个会不会导致这个不良

    2.在插拔适配器是,适配器回一个20A的尖峰,但这时电池还没开始充电,请帮忙分析这个是否会对芯片有影响

  • 我只是担心目前的这种应用容易造成短路,有一个客退品,拆下来看 VBUS, PMID,REGN,BTST,SW 都已经对地短路,我想知道针对这颗芯片,怎样可能产生这样的不良(ESD?  过流?),我可以在设计和应用中避免 这个问题,目前我把充电芯片的输出端直接短路,ESD测试,芯片都没有烧掉,不确定是元件的差异性还是怎样的,盼回复

  • 您好,请参考下面的内容

    As responded in the e2e, BQ25606 is 3-A charger. The recommended battery discharge current is no more than 6-A and the recommended input current is no more than 3.2-A. The customer should not apply 20A current on the device which is beyond the recommended and absolute max ratings listed on the d/s. So it is not surprised the device failed. Please advise the customer to make sure the device will not be stressed over the specified limits to avoid device failures.