This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电流纹波对LED照明应用的危害?

电流纹波LED照明应用的危害?

  • 纹波大会对寿命产生影响

  • 纹波对寿命的影响还是比较小,个人觉得高频的纹波可以忽略,低频的可能引起闪烁的纹波需要处理。

  •  LED电源中的纹波一般由于受PFC的因素,多少都存在一定的量。但是在设计过程中我们必须要考虑其对LED的影响,一般小于5%-10%的纹波 对LED的影响并不是很大,但是高于10%的纹波对LED的长期使用还是由影响的。
       举例描述纹波的影响:
    比如说驱动电源的额定输出电流是700MA,但是由于有纹波的影响,峰值电流有些会达到1000MA甚至更大
        而现在由于LED的厂家在想尽办法降低成本,所以在材料上比以前更省,所能承受的峰值电流也就更小
    有些LED的厂家标称的额定电流和峰值电流是一样的,如果按额定功率来设计LED灯板和电源的匹配的话那就会造成LED过流工作,而导致LED的光衰甚至死亡。

  • 纹波对寿命的影响还是比较小,