This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输出纹波电流怎么算,是不是选电容的时候纹波电流越大越好?
计算因拓扑不同也不同,但是电解的选择希望电解电容上的纹波电流越小越好,能延长电容的寿命。
最主要还是电解电容的温度不能高
Hi
很多时候都是采用多个电容并联,这样到每个电流就比较小。
可以计算,做一个估算,方法如下: 根据经验,对于铝电解电容,R*c的值大约为50——80*10的-6次方,对于开关频率小于500KHZ基本上可以忽略电容的等效串联电感。电容造成的纹波小于ESR造成的影响,所以就可以根据你能忍受的纹波电压,根据公式 I=C*DV/Dt,就可以计算出所需电容量。当然是一个估算。不过基本上能达到要求。实际的办法,调试更加快速。
自然是越小越好