This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDO的负载瞬态相应或负载调整率



生产中一直存在LDO瞬态相应不足的问题,有5%到10%,会出现LDO输出电压下跌到MCU低压保护位,导致MCU复位。

我们的具体应用为:

5V输入LDO,3.3V输出,选的300mA驱动能力的SOT23封装产品。

LDO负载为固定20mA的固定负载,每30ms有一个开关负载,打开时间约0.8ms,此开关负载需130mA的电流。

现问题为:

当开关负载打开时,LDO输出电流上升,电压下降,有电压下降0.6V以上的现象。

请问TI的LDO产品,那些参数与负载瞬态相应或负载调整率相关,以及生产过程中如何控制这些参数的一致性。

相应测试参考如下:

  • Hi
    一般是可以适当增加输出电容减小电压波动,以及在高边反馈电阻上并联pf级别小电容加快响应。
  • 高边反馈电阻,是什么意思,大功率开关功耗部分么?
    现在已加了两个10uF的输出电容,还是有5%下跌严重。
    我想了解LDO的那些参数与负载瞬态相应或负载调整率相关,生产过程中如何控制这些参数的一致性。
    TKS
  • Hi
    FB脚有2个反馈电阻,上面那个为高边反馈电阻,下面那个为低边。(这个是有反馈电阻的情况下,有些是将反馈电阻放到芯片里面就不行了。
    2个10uF不行,将其中一个直接换成47uF看看。
  • Hi
    FB脚有2个反馈电阻,上面那个为高边反馈电阻,下面那个为低边。(这个是有反馈电阻的情况下,有些是将反馈电阻放到芯片里面就不行了。
    2个10uF不行,将其中一个直接换成47uF看看。
  • Johnsin 

    大部分的LDO的都无FB脚,既反馈电阻已内置。

    加大输出电容当然会好一些,但不能杜绝此类问题。

    另,请回答我的问题,无FB脚的LDO,负载的瞬态相应或负载调整率看那些参数,规格书中是否有此参数。

    如有,请帮确认贵公司的LDO产品,量产时,如何控制相关参数的一致性。

    如没有,帮确认一下,是否所有LDO都不会标示或无法控制与负载瞬态相应或负载调整率相关的参数。

  • Hi
    无FB脚只能将输出电容加大一些。在有负载存在瞬态要求时选型就应该注意,如你上图那样,可以增加Cff增加反应速度。
  • 请回答我的问题,无FB脚的LDO,负载的瞬态相应或负载调整率看那些参数,规格书中是否有此参数。

    如有,请帮确认贵公司的LDO产品,量产时,如何控制相关参数的一致性。

    如没有,帮确认一下,是否所有LDO都不会标示或无法控制与负载瞬态相应或负载调整率相关的参数。

  • Hi
    没法调,上面不是说了吗? 如果要调,你就要在选型的时候注意。
    这些都是芯片内部已经确定了的,LDO这么多,不同的要求,选择的时候就要特别注意。
  • Johnsin
    我们现在的应用问题是:相同性能的外围器件,同个项目;但有5%左右的不良出现。
    这种情况说明可能LDO本身的一致性有问题,有无检测LDO负载瞬态相应或负载调整率相关的参数的方法。
    如有,请问有无此类参数参考。