This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54218作为恒流源

Other Parts Discussed in Thread: TPS54218, TPS62140A, TPS62150A

原理图如下:

目前有两个问题,

1.是软启动是否能设置成0.1ms,规格书推荐是的1-10ms;

2.comp管脚的参数要怎么定

3.按照下图的原理图输出,蓝色曲线为芯片输入端电流,电流会有震荡并有过冲。这个是否正常。

  • HI
    你是要通过这个芯片来做LED driver吗?LED电流多少?
    你的电路我有些看不同,恒流设计,直接高边或者低边通过运放sense电阻给到反馈即可,只是补偿计算特别麻烦,因为这类都是适合恒压设计的。
  • 是作为LED driver,LED驱动电流是600mA和1A,后端电路被我删减了一部分,原理我是清楚的,目前电路也是通过IN197将采样电阻的电压放大,然后通过vsense反馈。现在主要就是comp补偿这块要如何计算。

    或者说TI 是否有DCDC类型的恒流源并且响应速度比较快,,因为我的产品对功耗和速度要求比较高。

    另外关于TPS54218软启动的问题可以先帮忙回答下。

  • 是作为LED driver,LED驱动电流是600mA和1A,后端电路被我删减了一部分,原理我是清楚的,目前电路也是通过IN197将采样电阻的电压放大,然后通过vsense反馈。现在主要就是comp补偿这块要如何计算。

    或者说TI 是否有DCDC类型的恒流源并且响应速度比较快,,因为我的产品对功耗和速度要求比较高。

    另外关于TPS54218软启动的问题可以先帮忙回答下。
  • Hi
    软起动时间可以很短的,甚至外部SS电容都可以不要。
    你可以看看TPS62150A,600mA, 电路见25页图44, 1A的你可以选择这个芯片的2A版本TPS62140A
    控制电路比较简单,外部SS电容都没有加,应该满足你的条件,具体你可以评估一下(或者申请样片做一板测试看看)