我们在使用电量计芯片TI BQ27441DRZT-G1A进行电池(1节,18650,3.6V/3400mAh)电量计量时,发现从电量计读取的电量余量百分比数值,会偶尔出现跳变的情况:
现象一:电池电量读取为14%时,接上充电器对电池充电,电量突然跳变为0%,该问题出现两次;
现象二:电池放电过程中,电池电量读取为20%,然后突然跳变到0%,出现两次。
说明:
1,以上两个现象是在不同的机器上发生的。
2,电量计芯片使用前已经写入电池充放电学习得到的实始化参数。电池充放电学习是使用Battery Management Studio进行的。