This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何减小LED纹波



LED采用恒流的工作方式

对于恒压的工作方式,为了得到小的纹波,可以采用加大电容容量的方法

那么对于恒流的工作方式,是否能采用大的滤波电感的方法减小纹波,会带来什么效果。

  • 可以减少电压的纹波

    对于电流即使在纹波电流较大的时候,对功耗也没有重大影响。例如,50%的纹波电流仅增加不足5%的功率损耗。当大大超过此水平时,需要减小电源的DC电流以保持结温不变,从而维持半导体的使用寿命