This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LED调光闪烁原因及分析



闪,一般都是回路电流达不到可控硅的维持电流,达不到维持电流有几个原因,

1可控硅导通后,电路由于不是阻性,由于电容,电感,会存在电流振荡,当电流振荡到低于可控硅维持电流后,就可控硅关断,然后重新触发。

2可控硅导通后,电流会慢慢下降,当下降到可控硅维持电流前,由于这个时间很短,如果后面电路还来不及工作,同样会重启。

3当输入电压降低时,回路电流也降低,降低到低于可控硅维持电流后,可控硅关断。可控硅调光原本是应用于白炽灯的,白炽灯的效率很低,所以要得到响应的亮度时需要的功率大,功率大了就意味着电流大,也就是说电流不会小于SCR的维持电流,SCR不会关断,也就没有闪烁的问题。

另外白炽灯是依靠热发光的,而热量是不能瞬时转走的,所以即使有瞬时的中断,发光也不会突然变化。

LED就不是这样的,同样的亮度,输入功率很小,也就是电流小,很容易低于维持电流一下。

另外LED的反应很快,一没有电流马上就灭掉,所以也容易使人眼感觉到。

你只是找到了TRIACLED灯具调光灯闪的原因。但如何控制和维持这个电流,这才是根本核心技术。

本人在做这方面的研发时,发现一种电路,完全解决TRIACLED灯具调光灯闪的问题。核心的技术就是找到了如何控制和维持这个电流,使之在导通角最小时,保持稳定。效率87%PF大于0.95。适合各种质量的TRIAC.

led室内照明(1W-25W)可控硅TRIACt调光,如球泡灯系列,PAR灯系列,T8 LED日光灯系列等,在欧美国家大部分都是沿用以前老式的可控硅TRIAC灯座来进行调光。所以要求LED灯具一定要满足TRIAC调光。如,欧美的LED球泡灯,大部分客户必须要求能配合老式的可控硅TRIAC灯座来进行调光,以便能直接替换白炽灯。

目前,很多人都遇到了麻烦。