tps61193电路原理图如下:
主要两个问题:
1、按照datasheet说明R118电阻为600K时,输出电压为30V,实际测量为27V,R118电阻更换为800K时,输出电压为35V,输出电压与手册不符。
2、PWM调节输出电流,PWM为7K以下时,SW波形如下图所示:
问题:输出SW的波形会关闭,关闭的频率与PWM同频,此情况下,导致电感一直在啸叫,另外PWM占空比过大,输出不稳定,供电电源电流跳动,导致屏幕背光闪。
将PWM频率调整到20K以上,SW输出波形正常,pwm占空比调大,背光也不闪,但是PCB发热严重,这个可能与PCB布局有影响。 但是按照datasheet说明,pwm频率范围为100-20000Hz,为什么20K以上还能工作,我用的100K,也可以工作。频率20K,SW波形如下: