当今多种MOSFET 技术和硅片制程并存,而且技术进
步日新月异。要根据MOSFET 的电压/ 电流或管芯尺
寸,对如何将MOSFET 驱动器与MOSFET 进行匹配进
行一般说明,实际上显得颇为困难,甚至不可能。
与任何设计决策一样,在为您设计中的MOSFET 选择
合适的MOSFET 驱动器时,需要考虑几个变量。需要
考虑的参数至少需要包括输入至输出的传输时延、静态
电流、抗闭锁和电流驱动能力。驱动器的功率消耗也影
响着封装的决定和驱动器的选择。
本应用笔记将详细讨论与MOSFET 栅极电荷和工作频
率相关的MOSFET 驱动器功耗。还将讨论如何根据
MOSFET 所需的导通和截止时间将MOSFET 驱动器的
电流驱动能力与MOSFET 栅极电荷相匹配。
Microchip 提供许多不同种类的MOSFET 驱动器,它们
采用不同的封装,因此可以使设计者为应用中的MOSFET
选择最合适的MOSFET 驱动器。