随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一部分较亮,另一部分较暗的情况),亮度可以方便的调节。然而便携式电子产品(如PDA,GPS,数码相机,新一代手机等)的电池电压一般低于3-4.2V,因此需要一个升压式电源来驱动白色LED。
白色LED驱动器基本上有两种驱动方式:
1) 采用升压式电荷泵驱动电路,由于它的输出电压小于两倍的输入电压(一般输出电压+5V),所以它驱动LED的方式是并联的,如图1-a所示;

1-a 并联LED驱动
2) 采用升压式DC/DC变换器电路来驱动,由于它的输出电压从13V到28V(甚至更高),因此它驱动LED的方式是串联的,如图1-b所示。采用串联方式使流过每一个LED的电流都一样。则发光的均匀性好;而采用并联方式受正向压降VF的离散性的影响,在定压供电时容易造成每个LED的电流不等而造成发光的均匀性差。虽然可以采用调节限流电阻来调节亮度。但这十分麻烦。有些厂家开发了驱动并联的LED的IC,由于IC内有控制各并联的LED间电流均恒。能满足LED亮度均匀的要求。但由于IC电路复杂,成本较高。

1-b 串联 LED 驱动