This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

科锐推出可实现10000lm光输出的新款CXA LED阵列



3月27日,LED照明领域的市场领先者科锐公司宣布推出两款更高光输出XLamp CXA2540 LED和XLamp CXA3050 LED,扩展了现有的CXA系列集成式LED阵列。

  科锐最新的XLamp CXA LED阵列针对设计简化和更低系统成本而优化,可提供5,000 - 10,000 lm的光通量,能够满足高流明输出的轨道灯和筒灯、户外区域照明和高天棚灯等应用的要求。


  Cree CXA3050 LED


  XLamp CXA3050 LED是目前CXA系列产品中亮度最高的,从而能够实现包括射灯照明中100 W陶瓷金卤灯以及高天棚灯和户外区域照明中175 W脉冲启动型金卤灯的替换,同时也帮助照明生产商快速扩展其更高流明产品系列。同时,在5,000 lm和3,000 K条件下,XLamp CXA2540 LED比业界同行相同尺寸的LED阵列产品拥有20%更高光效。此外,XLamp CXA2540 LED的封装结构与现有XLamp CXA2520 LED和XLamp CXA2530 LED保持一致,这就便于照明生产商能够直接使用现有的联接器和光学方案。

  韩国ILSUNG公司首席项目主管Jong Hyun Woo表示:“我们非常亲睐科锐CXA系列产品的易用性和高性能,并一直期待着能有更高流明的产品以用于高天棚灯照明市场。XLamp CXA3050 LED提供给我们所需要的性能以及科锐产品闻名遐迩的高可靠性,从而帮助我们为客户提供更好的方案。”

  XLamp CXA2540 LED和XLamp CXA3050 LED采用与XLamp CXA1507 LED相同的封装技术,并已业经考验。XLamp CXA2540 LED和XLamp CXA3050 LED已可提供6,000小时LM-80数据,并且TM-21计算寿命在分档电流下超过130,000小时,在最大电流下超过85,000小时。该项长期计算寿命已超过了目前很多其它LED阵列和中功率LED的寿命。

  科锐LED器件市场总监Paul Thieken表示:“科锐是目前唯一一家在所有LED封装产品中都能够提供业界领先性能和可靠性的LED生产商。CXA系列集成式LED阵列为照明生产商提供了简单易用的解决方案,一颗LED器件即可满足应用要求,从而再也不必头疼如何在光输出、光效和长期可靠性之间进行权衡。”

  为了帮助照明生产商开始采用新款CXA系列集成式LED阵列进行产品设计,科锐同时发布了三款基于CXA LED的参考设计方案,包括PAR30替换灯、6英寸筒灯和零售轨道灯。与此同时,新款CXA LED支持EasyWhite色温分档,一颗LED器件为照明产品设计提供了业界更佳的光色一致性。

  科锐XLamp CXA 2540 LED和XLamp CXA 3050 LED现已开始提供样品,并可按正常交付周期进行量产。