美国科锐公司近期推出一款低于10美元的LED灯泡,此举将对LED照明产业重大影响。众所周知,科锐推出的LED和照明灯具品质较高,这是首次推出A-式更换灯泡的LED灯泡。似乎,科锐将要对抗巨人飞利浦、GE及购买其LED的照明公司,如百思买公司。


其定价极具竞争力,该系列名字即为Cree LED bulbs,包括三个型号:暖白色相当于60W,售价12.97美元;白光相当于60W,售价13.97美元;暖白色相当于40W,售价9.97美元。换句话说,Cree公司不仅开始制作灯泡,且价格也突破10元大关,对竞争对手威胁不小。此系列灯泡3月5日起即可从HomeDepot.com购买。
科锐的此款产品有三大特点,首先是价格,突破了15美元和10美元。虽然此前,买家也能从家得宝(Home Depot)以9.97美元购买相当于40W的“绿色智慧”(EcoSMART)LED灯泡,但质量远不如科锐。

其次,是信心,消费者可能不知道的Cree公司,但该公司很快就会有能源之星标准为每个模型制作一个有意义的批准印章。此外,每个灯泡都有10年的保修期。
最后,这款LED灯泡看起来像白炽灯泡。这也是很多消费者不能忘怀白炽灯的市场需求所致,Cree公司认识到了这一点,并适时推出了一款装在磨砂玻璃、真正是灯泡形状的LED灯。

此系列都可调光、显色指数为80、使用寿命为25000小时,售价13美元的暖白光替换60W(2700K)LED球泡灯,9.5W时产生800流明(84.2流明每瓦)。14美元的60W (5000K)LED球泡灯在9.0W时产生800流明(88.9流明每瓦)。10美元的40W(2700K)灯泡在6W时产生450流明(75流明每瓦)。
在硬件方面,Cree的LED灯泡似乎是一个非常传统的设计。有趣的是,为了防止玻璃外壳破碎,科锐使用了粘性橡胶涂覆在玻璃上。玻璃和灯泡形状的Cree灯泡实现了真正的全向光模式,在表层的粘性橡胶材料使它看上去像附了一层灰尘和污垢。
灯泡内部设计采用XP-E LED围绕一个中心塔,其内部为驱动电路。这是仿照白炽灯的灯丝设计,更让人联想到过时的“玉米芯”式的LED灯泡。玉米芯灯泡以前比较受欢迎,但光质量差,所以被换成了更先进的技术。而科锐修改了这一设计,中心塔内部安装了散热器和驱动程序,降低了成本的同时也要求必须有一个能迎接挑战的工程团队。
Cree的这款LED灯泡3月21日在美国所有的Home Depot商店开售