在BQ34Z100G1中,将Alert Configuration 中的FC bit设置为1,在充电过程中SOC达到设定的FC Set%值之后会Alert会使能。但是之后BQ34的Alert一直是使能状态;同样的,将Alert Configuration 中的BAT_HIGH bit设置为1,在充电过程中电芯电压大于设定的CELL BH会使能Alert,但是这种情况下 Alert是间隔性触发,这两个情况都不是正常状态。
想让BQ34检测充电像检测放电那样(Alert Configuration中 DSG bit设置为1 ),可以通过设置FC bit或者BAT_HIGH bit实现吗?怎么设置FC Set%和FC Clear%、Cell BH Set Volt threshold和Cell BH Clear Volt threshold。