TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】玩转Webench,分享赢好礼!!

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TINA-TI, LM5088, DRV8833, MSP430F249, LM1117, LP38869, TPS62132, LM25011, LM5116, UCC28700, LM3464, LM3429, TPS5430, DXP, LM5022, LMR61428, TPS54620, LM25119, LM2621, LM3421, LM25576, TPS40210, LM2596, TPS55340, TPS54428, LM2588, LM2696, LMZ12010

您在电源设计中使用过TI WEBENCH 设计工具吗? 如果有, 欢迎您来分享您的使用经验和案例;如果没有, 借用这个分享的机会,您也来试用一下吧, 充分感受一下它为设计带来的便利。

WEBENCH 设计环境 (Design Environment) 是一种具有 4 个简单步骤的端到端原型设计系统(如图):

1、 用户输入设计参数,WEBENCH 则提供合适的解决方案。

2、 用户选择了一款器件后,WEBENCH 设计环境将创建一个设计,并为用户提供优化能力。

3、 用户还可以使用 WEBENCH 设计环境仿真器进行设计的微调。

4、 最后利用“Build It”功能可迅速针对所选器件提供定制原型制作套件。

WEBENCH® Power Designer 的所有高级工具皆可用于针对您的设计提出问题。这样,用户就能使用 WEBENCH 的各项功能,如查看和变更 BOM、查看关键性的操作数值(例如效率和负载电流)、实施电气仿真、进行热仿真(假如可用)并运用 WEBENCH Build It 功能(倘若可用)获得原型制作套件。

我们期望WEBENCH 设计工具为越来越多的客户提供设计的便利,同时工程师之间的分享也对大家在使用WEBENCH 设计工具中提供极大帮助。我们期待您的分享!

 

活动时间:2013年4月1日 – 2013年6月5日

分享内容包括:

-          WEBENCH使用方法的具体分享(包含使用步骤)

-          使用WEBENCH设计中遇到的问题和解决方法

-          WEBENCH设计的应用案例分享 (包含设计步骤)

活动要求(不符和以下要求不具备获奖资格):

-          分享内容详实认真,文字不少于100字

-          附上图片说明

 

奖项设置(名次不限,视分享质量而定;TI FAE具有最终获奖解释权。):

分享一等奖: TI社区拉杆包

分享二等奖:TI社区户外保温壶

分享三等奖: JEEP 精工工具

阳光普照奖:

-          4G U盘(内附80页电源管理指南电子书)

 

此外, WEBENCH设计的应用案例分享者可享受2013年样片申请快速通道服务: 只需轻松填写相关信息,审核通过,即获样片。

 

 

 

因市场团队推出另外一个类似活动! 本活动于6月5日终止!(由于参与人数众多,活动获奖名单争取在六月底前公布,感谢您的理解!)

 

有兴趣参加Webench设计活动的朋友们,欢迎参与以下活动:

参加 WEBENCH 之星设计大赛,赢取 iPad Mini 大奖

 

**六月之前的二次评奖将停止,原因如下:

-  感谢电源网版主和网友的支持,由于大部分分享和电源网的分享完全相同。我们将不重复发奖。

-  大部分的分享是来自电源网版主给大家做的示例

这期间如果有网友是自己主动分享,请通过站内信的方式与我联络。我们再酌情考虑奖项事宜。谢谢大家的理解!

  • 高效率升/降压电源方案:
    正在做一款锂电池充电器,参数为4.2V/2A,因输入电压为5~36VDC,一直没有找到合适的方案和IC,只能考虑前端做一个升/降压电源,后面再接锂电池专用充电IC;现在考虑的方案是将输入5~36V转换为12V/1.5A输出,有一天上TI的网站,无意中看到有个Webench设计工具,通过Webench工具很快就查到了相关的IC,最终选择LM5118作为控制芯片。通过测试LM5118的效率非常高,达到93%,后面接的锂电充电电路已顺利的通过调试。通过这次设计,觉得Webench工具非常好用,非常强大,节约选型时间。

    高效率升降压电源方案.zip
  • 5V2A输出的BUCK电路

    WBENCH是款非常强大的设计工具,短短时间就设计出了我想要的电路。输入18-28V,输出5V2A。使用LM25011的BUCK拓扑的非隔离电源,效率高,体积小,成本低,不得不佩服TI设计工具的强大,各项指标都能面面俱到,为设计者提供了许多便利,缩短了研发周期,期待TI公司的新产品。

    3webench_schematic_exchange_design_3738142_14_Altium.zip
  • 24V输入12V输出双电源供电电路设计

    该电路设计的想法是,24V输入,输出两路12V,电流分别为1A和2A。两路输出分别独立,平时分别进行供电。两路供电通过一个二极管连接。当1A电路出现故障时,2A电路通过二极管给1A电路进行供电,维持整个系统正常工作。该电路设计还包括PFC,同步整流,LLC谐振等。选用LM LM25119作为控制芯片,LM25011开关稳压器提供所有必要的功能来实现高效能,高电压降压稳压器,其使用最少的外部元件,提高了可靠性。

    4webench_schematic_exchange_design_3738142_15_Altium.zip
  • 5V,12V双路输出电源设计

    WBENCH的确很强大,在短时间内就根据我的需求,提供给我相关的方案。这个方案主要是18V到24V的输入电压,输出分别为5V(2A)和12V(1A)。LM25119 是一款双同步降压控制器,适用于高电压或各种输入电源的降压型稳压器应用。其控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制具有固有的输入。电压前馈、逐周期电流限制和简化环路补偿的功能。该项目方案成本比较低,同时有效地减少板子的尺寸,可以使产品尽量小,薄,该方案的效率也比较高,达到94%。

    2webench_schematic_exchange_design_3738142_13_Altium.zip
  • 宽电压输入3.3V2A输出电路设计

    TPS62142是一款宽电压3V-17输入,输出0.9V-6V可调,输出电流达2A的降压转换器,有设计一款应急照明的台灯需要提供3.3V,2A的电流,输入电压为5V或12V直流,通过WEBENCH 设计可得TPS62142符合设计要求,而且电路简单,外围器件少能有效的提高生产效率,成本低,体积小,效率高,能高达2.5MHZ的开关频率,待机电流仅17uA,是一款非常不错的DC-DC芯片,稳定性好,值得在各种DC-DC电路中应用.

    5webench_schematic_exchange_design_3738142_16_Altium.zip
  • 12V输入天花射灯

    使用ti的lm3407做的,LM3407是一个恒定的电流输出浮动降压开关转换器设计高功率LED提供恒流。 LM3401集成功率N-MOSFET,转换器的开关频率从300 kHz至1 MHz可调。 具有调光输入,使LED脉冲宽度调制(PWM)亮度控制。此外,独立的使能引脚允许低功耗关断。更强的eMSOP-8封装的裸露焊盘提供了出色的散热性能和热性能。输入欠压锁定和输出开路保护,确保一个强大的LED驱动器解决方案。

     

    6webench_schematic_exchange_design_3738142_19_Altium.zip
  • 一个直流升压DC-DC电源

    用TI的设计软件设计一个升压电源,看来是如此的简单,选 型这些都很方便,不愧是大公司的软件,此产品是一个直流升压DC-DC电源,采用TI的LM3478做的输入为最低18V,最高为36V,输出为48V,300MADc-DC电源,再选择芯片时用TI的设计软件做出,此软件给出了原理图,同时效率及成本方面也很直观的了解得到,BOM也以给出,为我们做设计的节约了不少时间,做起来也轻松很多,选择做出的效果很接近实际值,在选型 方面也做得很详细,考虑到的方位也很多,效率成本一般是现在做开关电源的前题,很是赞一个,很好的设计软件.

    7webench_schematic_exchange_design_3738142_17_Altium.zip
  • 48V转成24VDC-DC电源

    最近在一个项目中,遇到这样一个设计,要求48V转成24V,效率要求90%以上,启动时间要小于10ms,选了好几种芯片都因为,成本高,或者体积大,无法满足用户的要求。最后使用TI的设计软件发现LM5088MH-1比较适合。此款芯片在成本和性能方面,性价比较高,而且做成模块后可极大地减小PCB面积,极易通用。通过仿真得知效率高达96.2%,纹波小,温升比较适中。唯一感到不足的是,频率比较高,525KHz,PCB走线时,干拢太大,需要些时间处理,这在一定程度上增加了开发的时间和难度了。

    8webench_schematic_exchange_design_3738142_18_Altium.zip
  • 10V-36V输入5V10A输出的开关电源

    输入电压的范围比较宽,而且输出电压在整个输入电压范围内处在中间值的位置,通过TI的WEBENCH设计软件找到了LM25119,此IC在宽范围输入10V-36V输入的时候也能保持很好的效率,从而体积,成本都保持了很好的折中,该软件提供的详细的原理图及BOM表,极大的减少了开发周期.

    9webench_schematic_exchange_design_3738142_20_Altium.zip
  • 路由器供电12V1A

    12v1a是个常用的规格。输入电压设定为全电压,90VAC-264VAC,输出电压为12V1A,在设计工具里面填好数据后开始设计,程序很根据用户的要求给出满足要求的方案,选择UC28700作为主控制IC,开始计算相关数据然后优化。初次查看计算数据可以根据自己的经验去合适是否合适。软件设计出来的数据都很OK的值得用.

    10webench_design_3738142_21_663850667.pdf
  • 低成本3.3V单路MCU主控板供电电源

    接触最多的MCU工作电压范围为:3.0V-3.6V,通用3.3V。采用WBENCH工具设计的这款低成本3.3V单路MCU主控板电源BOM成本仅1.34美元,用的是BUCK拓扑结构,总功耗0.52W,性价比较高。电源输入范围为:3.7V-17V,适合电池电源,USB BU电源等输入,可实现3.3V,最大1A的电流输出,主要应用于16位或32位MCU控制器控制电路板的电源。该控制电路无大负载外设及大功率器件,重点突出控制和通信功能,可以实现小型化,便携式。利用WBENCH设计工具,用了2分钟多一点的时间就完成了上述设计,真是非常感谢TI研发人员的辛苦劳动。

    11webench_schematic_exchange_design_3738142_22_Altium.zip
  •       今设计一款20W洗墙灯的恒流方案。输入电压AC85-264V,输入电流700mA;灯珠选用cree xlamp xp-G,2并10串。芯片用LM3464,该芯片具备动态电压调整控制功能,可以根据反馈电压灵活调整LED的供电电压,确保LED所需供电维持在最低的水平,从而最大化提高系统效率;还具有热量反馈功能,避免LED在过高温度环境下操作而大幅降低LED的光线输出量或大大缩短其寿命;另外,这款芯片还具备其他的保护功能,例如输入欠压锁定、LED开路/短路保护以及可将高温故障信号传送回系统控制器的信号传输功能。
       设计结果如下:覆盖面积938mm2,包括灯珠37个元器件,效率则达到了97%。

     

    20W洗墙灯恒流方案.rar
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5010进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率800KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积300mm^2,BOM成本2.08美金,BOM的元器件只有14个,效率83%。LM5010 为 75 伏 降压稳压器。这款稳压器芯片具备高效率电源管理解决方案所有必要的功能,确保所输出的负载电流不少于 1A。这款 LM5010 芯片与 75 伏、0.5 A 的 LM5007 降压稳压器各有优点,两者可互补不足,以便为美国国家半导体的客户提供更多选择。由于 LM5010 芯片内置独特的高频控制电路,因此系统设计工程师只要采用这款稳压器,便可选用更小巧的滤波器以及减少外接元件的数目。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_180_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5010A进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率800KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积300mm^2,BOM成本2.12美金,BOM的元器件只有14个,效率83%。LM5010A为 75 伏 降压稳压器。这款稳压器芯片具备高效率电源管理解决方案所有必要的功能,确保所输出的负载电流不少于 1A。这款 LM5010A芯片与 75 伏、0.5 A 的 LM5007 降压稳压器各有优点,两者可互补不足,以便为美国国家半导体的客户提供更多选择。由于 LM5010A 芯片内置独特的高频控制电路,因此系统设计工程师只要采用这款稳压器,便可选用更小巧的滤波器以及减少外接元件的数目。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_181_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5085进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率471KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积269mm^2,BOM成本2.00美金,BOM的元器件只有14个,效率79%。LM5085采用8引脚的迷你型SOIC及LLP封装,适用于高达75V的输入电压,还可将输出电压调低至1.2V,并输出5A以上的负载电流。可以支持多种不同的高电压降压系统,无需提供环路补偿,内置的输入前馈电路都可确保开关频率几乎恒定不变,内置P沟道MOSFET驱动器,可将操作时的占空比提高至100%,即使输入电压稍微高于输出电压,也能确保输出电压的稳定。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_182_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LMR24210进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率533KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积243mm^2,BOM成本2.52美金,BOM的元器件只有13个,效率83%。LMR24210奈米稳压器的操作输入电压范围为4.5V至42V,并可提供高达24V的输出电压。每个稳压器都整合了同步MOSFET,峰值效率高达94.6%并降低物料成本。采用模拟涟波模式(ERM)架构的导通时间恒定(COT)无需回路补偿并可提供超快速的瞬时响应。奈米稳压器独特的焊球配置无需PCB中的微通孔,大大降低了成本,并简化了PCB设计。

    WebenchReportsServlet LMR24210 303V1A.pdf
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率525KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积383mm^2,BOM成本2.11美金,BOM的元器件只有23个,效率81%。LM25088采用16引脚TSSOP封装,适用于高达42V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_184_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率525KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积383mm^2,BOM成本2.33美金,BOM的元器件只有23个,效率81%。LM5088采用16引脚TSSOP封装,适用于高达75V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_185_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM3100进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率414KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积325mm^2,BOM成本2.92美金,BOM的元器件只有13个,效率85%。LM3100同步整流降压转换器功能齐备,可以用来实现高效率兼高性价比的降压稳压器,可在低至0.8V的电压下,最大负载电流为 1.5A。双40V N沟道同步MOSFET开关允许使用很少的外部元件,从而减少了设计的复杂性,将电路板占位空间减小到最低限度。 LM3100与陶瓷电容器和其他低ESR输出电容器一起工作时效果最佳。采用恒定导通时间(COT)的控制机制无需环路补偿,可产生快 速的负载瞬态响应,并简化了电路设计。与其他大多数固定导通时间稳压器不同,含有独特设计的LM3100的稳定性不再依赖于输出 电容器的等效串联电阻。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_186_Altium.zip
  • 本方案采用TI的TPS54360进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率519KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积297mm^2,BOM成本2.79美金,BOM的元器件只有14个,效率85%。TPS54360降压稳压器支持宽泛输入电压与业界最大温度范围,可充分满足高性能工业、消费类、计算、通信以及汽车应用的需求。其工作输入电压宽泛,支持低工作电流与低关断静态电流。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_187_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM3102进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率533KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积289mm^2,BOM成本3.17美金,BOM的元器件只有13个,效率83%。LM3102采用无掩蔽焊球的20引脚TSSOP封装,适用于4.5V至42V的输入电压,而且开关频率可以自行设定,最高可达1MHz。可为负载提供高达2.5A的电流,而输出电压则低至0.8V。输出电压则低至0.6V。能效高达97%,能效值超过其他同类产品8%。内置的MOSFET开关电路配合小型电感器。若负载较低,可采用间断模式操作,以便提高效率。在启动时,它们都不会对预偏置的输出电容器放电,因而可确保一电压斜坡的稳定性。此外,还具有可编程软启动。谷值电流限幅。输出过压保护以及过热停机保护等多项特色功能。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_188_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25116进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率526KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积462mm^2,BOM成本2.89美金,BOM的元器件只有23个,效率85%。LM25116采用TSSOP-20EP脚封装,模拟峰电流模式,广泛的操作范围多达42V,驱动器标准或逻辑电平场效电晶体,强劲的3.5峰值的栅极驱动,自由运行或同步操作到1MHz,可选的二极管模拟模式,可编程序的输出从1.215V-36V,精密1.5%参考电压,可编程的电流限制,可编程的软启动,可编程线欠压锁定,自动切换到外部偏见供应,热关闭。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_189_Altium.zip
  • 48V转5V10A电源

    本设计采用48V电池供电,输出5V10A主要为消防控制器提供电源,采用TI的设计工具直接查找芯片,同时生成原理图和BOM文件,同时给出了计算结果,为设计者节省了不少宝贵时间。LM5117是一款输入6-60V,固定输出的控制芯片,只需要简单的外围电路加同步整流就可以轻轻松松把效率提高到92%以上,而且外部MOS的瘟升也比较适中,完全可以不需要风冷,在自然冷却的环境中可靠地工作,成本也控制到50元以内,可以说是一种性价比非常高的设计,而且开关频率为175KHz,布线也简单,非常适合金牌以上效率要求的PC POWER电源设计.

    5webench_schematic_exchange_design_3738156_10_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5005进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率299KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积717mm^2,BOM成本2.83美金,BOM的元器件只有16个,效率82%。LM5005的高频降压稳压器的工作电压范围在7V至75V,工作电流可达2.5A,输出电压可以在1.225V至65V的范围内调节。这款LM5005芯片不但性能可靠,而且体积小巧,因此最适用于48V的电信系统、汽车电子系统及工业电源系统。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_190_Altium.zip
  • 24V2A电源方案

    24V2A输出电源,从TI公司的Wbench工具中找到芯片TPS54340,此芯片采用MSOP-8封装,100K到1MHz的开关频率可选择,30V-40V的宽电压输入24V2A输出,军品级的温度范围,真想不到用Wbench工具设计出的电路仿真后,效率居然高达97%,从设计数据和资料来看,Wbench设计工具设计出来的方案可用性极高,无需修改,即可直接使用。

    4webench_schematic_exchange_design_3738156_9_Altium.zip
  • 本方案采用TI的TPS54260进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率464KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积446mm^2,BOM成本3.03美金,BOM的元器件只有17个,效率81%。TPS54260 支持高达 60 伏输入电压的 2.5 A 降压 SWIFT? 转换器。该款具有集成型高侧 FET 的最新 TPS54260 单片同步开关转换器可为 12 V、24 V 以及 48 V 负载点设计方案与 GSM/GPRS 模块实现高达 95% 的效率与低工作电流,可充分满足电子式电表、车队管理以及安防系统等不同应用的需求。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_191_Altium.zip
  • 本方案采用TI的TPS54160进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率464KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积289mm^2,BOM成本3.10美金,BOM的元器件只有17个,效率80%。TPS54160是德州仪器 (TI) 推出的一款全新 65 V 输入、1.5 A 输出的降压转换开关,该器件具有集成 FET,可显著降低能耗,提高轻负载效率,从而进一步丰富了 TI 倍受市场青睐的集成 SWIFT? 系列 DC/DC 转换器产品。与其它具有宽泛输入的同类竞争电压解决方案相比,该宽泛输入转换器可将板级空间节省多达 25%,并简化工业与车载应用的设计工艺。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_192_Altium.zip
  • 12V2A适配器方案

    用TI的WEBBENCH设计一个12V,2A适配器方案,找到一个UCC28700的方案。12V,2A,24W的功率,PSR就可以搞定,牛~!此设计亮点: 1. PSR方案,元器件少,无光耦和431; 2. 最高效率接近80%,PSR方案做到这个效率算是较高的了; 3. 待机功耗<60mW@265V输入。不足:没有EMI方面的信息,不知道能不能过EMI。此外,WEBBENCH提供的效率曲线、重要器件的电压、电流、功耗曲线,让用户一目了然。

    3webench_design_3738156_8_890557204.pdf
  • 低成本3.3V单路MCU主控板供电电源

    采用WBENCH工具设计的这款低成本3.3V单路MCU主控板电源BOM成本仅1.34美元,用的是BUCK拓扑结构,总功耗0.52W,性价比较高。电源输入范围为:3.7V-7.2V,适合电池电源,USB BU电源等输入,可实现3.3V,最大1A的电流输出,主要应用于16位或32位MCU控制器控制电路板的电源。该控制电路无大负载外设及大功率器件,重点突出控制和通信功能,可以实现小型化,便携式。利用WBENCH设计工具,用了几分钟的时间就完成了上述设计,真是非常感谢TI研发人员的辛苦劳动。

    2webench_schematic_exchange_design_3738156_7_Altium.zip
  • 本方案采用TI的TPS54239进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率780KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积340mm^2,BOM成本3.33美金,BOM的元器件只有12个,效率86%。TPS54239是一个自适应,即时D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54239具有低成本,低元件数,低待机电流的特性。

    WebenchReportsServlet tps54239 3.3V1A.pdf
  • 本方案采用TI的TPS40170进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率348KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积402mm^2,BOM成本3.17美金,BOM的元器件只有27个,效率88%。TPS40170 同步降压 DC/DC 控制器可提供高性能、高效率以及高可靠性,既支持具备输入电压前馈补偿的电压模式控制,又支持从 4.5 V 到 60 V 的宽泛输入电压与高达 12 A 的输出电流。该控制器可针对高达 62 V的峰值电压提供保护功能,并支持 75 ns 的快速 FET 接通时间与 1.0 uA 的关闭电流。TPS40170 独特的双向同步特性既可消除系统拍频及 EMI 噪声,又可将输入电容锐减 50%,同时还节省了电路板空间。

    WebenchReportsServlet tps40170 3.3V1A.pdf
  • 本方案采用TI的TPS5450进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率500KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积341mm^2,BOM成本4.16美金,BOM的元器件只有8个,效率81%。TPS5450特性:宽输入电压范围: 5.5 V至36 V ;截至5连续( 6 - A峰)输出电流 ;高效率大于90 %启用了110米的集成MOSFET开关 ;宽输出电压范围:可调至1.22 V ,配备了1.5 %初始精度 ;内部补偿最大限度地减少外部组件数; 500千赫固定开关频率的小过滤器大小 ;18微安关机电源电流 ;改进线路调整和瞬态响应的输入电压前馈 ;系统保护过限制,过电压保护和热关机 ;-40 ° C至125 ℃的工作结温范围 ;可在小热增强型8引脚SOIC PowerPad封装 。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_195_Altium.zip
  • 5V10A输出的开关电源

    本设计为10V-36V输入,5V10A输出的开关电源。输入电压的范围比较宽,而且输出电压在整个输入电压范围内处在中间值的位置,通过TI的WEBENCH设计软件找到了LM25119,此IC在宽范围输入10V-36V输入的时候也能保持很好的效率,从而体积,成本都保持了很好的折中,该软件提供的详细的原理图及BOM表,极大的减少了开发周期.

    1webench_schematic_exchange_design_3738156_11_Altium.zip
  • 本方案采用TI的TPS5430进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率500KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积341mm^2,BOM成本4.16美金,BOM的元器件只有8个,效率81%。TPS5430特性:高电流输出:3A (峰值4A);宽电压输入范围:5.5~36V;高转换效率:最佳状况可达95%;宽电压输出范围:最低可以调整降到1.221V;内部补偿最小化了外部器件数量;固定500kHz转换速率;有过流保护及热关断功能;具有开关使能脚, 关状态仅有17uA静止电流;内部软启动与其他同类型直流开关电源转换芯片相比, TPS5430的高转换效率特别值得关注。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_196_Altium.zip
  • 24W全电压输入反激电源12V_2A设计

    软件使用真的很不错,方便快捷实用。废话不说,直奔主题。思路:想设计一款全电压范围输入的反激电源,Vin=85vac~265vac,12V_2A的输出,这个也是我正在做的一款电源了。顺利的进入选择方案环节,点击开启设计10秒时间所有资料都出来了,蛮快的,原理图,BOM,理论参数图表,可能是刚使用还不习惯这个界面,好好的研究研究。最终的设计资料没有EMC和PCB这两项,不知道EMC测试会怎么样,原理图只做了个输入的∏滤波,并没有其他的滤波原件很是为其担心;另PCB的图纸没有,自己做电源的知道PCB布局不合理对电源的影响还是很大的,我没有用过UCC28700,不知道其对PCB布局是否很敏感,希望软件能增加对PCB布局的建议。

    6webench_design_3738156_12_896768464.pdf
  • 简易3.3V降压电源

    设计了一个 常见的3.3V降压电源,选用LM25001,成本极低输入10-12V输出3.3V 2A,在选择芯片时用TI的设计软件做出,此软件给出了原理图,同时效率及成本方面也很直观的了解得到,BOM也以给出,为我们做设计的节约了不少时间,做起来也轻松很多,选择做出的效果很接近实际值,在选型 方面也做得很详细,考虑到的方位也很多,效率成本一般是现在做开关电源的前题,很是赞一个,很好的设计软件为广大用户和生产商提供了一个新的解决方案。通过WEBENCH设计软件,非常快的设计出了本电路,效率、成本、体积都能让人满意,希望我的作品能够得到实际的应用。

    1webench_schematic_exchange_design_3738675_20_Altium.zip
  • 输入3-5V输出9V升压电源

    完全采用 TI WEBENCH输入3-5V输出9V升压电源 设计软件给出了多种IC方案,最终选择了系统最优推荐LM3478 通常会有好几个可供选择的软件列出,以供您选择,并且列出了各个芯片的主要参数,设计人员在了解各个芯片的主要参数后,即可根据各自电路的需要,选择合适的芯片。然后,该软件即把相关电路、原理图等显示在网页中,设计人员可以根据需要,临时修改设计参数。其中,我们可以在设计成本、设计效率、体积等三个要素之间抉择,看我们更看重那一个要素,之后,软件还可以自动进行进一步的优化设计,系统自动对各个参数进行几十步的优化,保证设 计电路尽量最优化。从选型到优化 都由TI WEBENCH完成

    2webench_schematic_exchange_design_3738675_2_Altium.zip
  • 3.7伏电池转5.0伏1安培的电源设计,采用标准的boost电路,控制器是德州仪器的LM2621。效率在10%负载时超过0。86,而峰值效率高达0。88。整个是总共有11个零件。总共花去$1。65。使用webench的有益体验。

    webench_design_3728439_45_920953034.pdf
  • LM3481DC-DC电源

    用TI的设计软件设计一个升压电源,看来是如此的简单,选 型这些都很方便,不愧是大公司的软件,此产品是一个直流升压DC-DC电源,采用TI的LM3481做的输入为最低18V,最高为36V,输出为48V,1ADc-DC电源,再选择芯片时用TI的设计软件做出,此软件给出了原理图,同时效率及成本方面也很直观的了解得到,BOM也以给出,为我们做设计的节约了不少时间,做起来也轻松很多,选择做出的效果很接近实际值,在选型 方面也做得很详细,考虑到的方位也很多,效率成本一般是现在做开关电源的前题,很是赞一个,很好的设计软件.

    3webench_schematic_exchange_design_3738675_15_Altium.zip
  • 利用WEBENCH软件设计LED光源和电源

    尝试一下利用WEBENCH软件设计LED光源和电源。设计参数设置AC90V-260V输入电压,输入频率50HZ,光通量输出800流明,工作温度30摄氏度。点开始设计后,软件先给出LED灯珠的选型。此设计选择了4颗CREE的灯珠串联,灯珠的Vf为3.078V,电流为0.709A,BOM成本4.31美元。选择好灯珠方案后没电源部分的参数也已确定,接下来开始设计电源部分,电源选择了LM3464方案。整个系统的成本为12.74美元,光效91.64流明每瓦。说实话,这样的价格让人有点无法接受,因为现在市场上针对LED灯已经出现了诸多的应用解决方案,而此设计软件给出的解决方案已经满足不了大多数的需求了。希望TI能在LED这一块让工程师们有更多地选择方案,更好的利用此软件。

    4webench_project_3738675_2_73320239.pdf
  • 12V5A60W电源方案

    本方案是一款输入18-40VDC,输出12V/5A功率60w的降压式电源模块,采用TI的LM3150电路,外围器件少,可靠性高,最高外壳温度90,工作频率最高达430KHZ,效率高达97%,应用与车载变换器、工业控制,通讯设备等产品,是一款体积小,性能稳定的电源产品,LM3150高电压输入异步稳压控制器,能驱动高边N-MOSFET,具有能以最少外接元件来实现高效高输入电压降压转换器所需要的全部功能,它的输入电压可从4.5V到75V,开关频率从50kHz到1MHz可编程.本方案中有的主要特性曲线图,,方框图和应用电路,以及所用材料清单.

    5webench_schematic_exchange_design_3738675_18_Altium.zip
  • 锂电池5V充电电源

    手里有多余的锂电池, 准备用来5V充电电源. 锂电池的放电电压范围为3.0到4.2伏, 电池5Ah, 而充电电压为5伏, 充电电流2.1安. 使用webench设计, 只需1分钟, 特别是方案选择和调整速度那时刚刚的. 考虑到尽量减小体积, 优化时采用最小PCB面积. 控制芯片选用LM3478, 电路拓扑为典型的BOOST结构, 零件总数17只. 最大充电电流时, 效率高达0.83, 功率mos在40度环境温度下节温80度, 总体成本3.34美金. 有点小贵. 考虑到性能, 还是不错的选择.

    6webench_schematic_exchange_design_3738675_19_Altium.zip
  • 另外一个3.7伏电池转5.0伏1安培的电源设计,这个设计想提高整体效率,于是采用同步boost电路,控制器是德州仪器的LM5122。这个方案的BOM总共增加到了27个零件。而书面成本也增加导$3。53。

    而带来的好处是峰值效率超过0。90。但是在轻载时效率下降过快,10%负载时效率仅有0。73,看上去不是最好的选择。

  • 最进一直在用WBENCH软件进行电源设计,利用软件查找器件非常方便,很快就查到需要的芯片。 现设计一款输入为10~40V,输出5V/A,经WBENCH软件,选择芯片型号为LM3150,该LM3150同步降压的SIMPLE SWITCHER® 控制器采用了固定导通时间(COT)架构这是一个迟滞控制方案,依赖于一个固定的开关时间来调节输出,上的高边开关时间可设置手动调节。 经过调试,LM3150芯片非常好用,波形稳定,效率已高。

    一种高效率的同步降压电源.zip
  • 输入DC5-7V,输出3.3V0.5A的电源方案

    输入DC5-7V,输出3.3V0.5A的电源方案

    输入DC5-7V,输出3.3V0.5A的电源方案.zip
  • TPS54427DDAR 14.0V-18.0V to 3.3V @ 1.0A

    本方案采用TI的TPS54427DDAR进行设计的,采用BUCK拓扑结构,工作频率比较高。输入DC14-18V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积188mm^2,BOM成本1.49美金,效率为87%,BOM的元器件只有10个.TPS54427是一个自适应开启时间D-CAP2模式同步降压转换器. TPS54427具有成本效益,低元件数,低待机电流解决方案,使系统设计者能够完成各种终端设备的电源总线调节器套件.

    1 TPS54427DDAR 14.0V-18.0V to 3.3V @ 1.0A.zip
  • 2 TPS54327DDAR 14.0V-18.0V to 3.3V @ 1.0A

    本方案采用TI的TPS54327DDAR进行设计的,采用BUCK拓扑结构,工作频率比较高。输入DC14-18V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积183mm^2,BOM成本1.91美金,效率为88%,BOM的元器件只有11个.TPS54327EVM-686 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54327 同步降压 SWIFT 转换器。TPS54327EVM-686 由 4.5V 至 18V 输入电压供电,在电流为 3A 时提供 1.05V 的输出电压。D-CAP2 模式启用快速瞬态响应,低输出波纹,允许使用陶瓷输出电容器,宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V,输出电压范围:0.76V 至 5.5V,针对较低占空比应用进行优化了的高效集成 FET,高效率,关断电流低于 10uA,高初始能带隙参考准确度,可调节软启动,预偏置软启动,700kHz 开关频率 (fsw),逐周期过流限制.

    2 TPS54327DDAR 14.0V-18.0V to 3.3V @ 1.0A.zip
  • 3 LM3402MM/NOPB 24.0V-32.0V to 3.2V @ 0.35A

    本方案采用TI的LM3402MM/NOPB进行设计的LED驱动,光源由CREE 3W的LED一颗组成,输入24.0V-32.0V 输出 3.2V @ 0.35A,BOM覆盖面积345mm^2,BOM成本4.22美金,效率为71%,BOM的元器件只有10个。LM3402/02HV是单片开关稳压器去签署高功率LED提供恒定电流.理想为汽车,工业和通用照明应用,它们包含一个高侧的N沟道MOSFET开关及一个电流限制为735 mA(典型值),步降(降压)调节lators.滞回控制与受控导通时间,加上一个外部电阻器允许转换器的输出电压根据需要进行调整,以提供一个恒定的电流,串联和串 - 并联的LED阵列不同数量和类型,通过脉冲宽度调制(PWM)LED调光,损坏的/ LED开路保护,低功耗关断和ther-正常关机完成的功能集。

    3 LM3402MM_NOPB 24.0V-32.0V to 3.2V @ 0.35A.zip
  • 4 LM3401MM/NOPB 24.0V-32.0V to 3.0V @ 0.35A

     本方案采用TI的LM3401MM/NOPB进行设计的LED驱动,光源由CREE 3W的LED(XPGWHT-L1-0000-00H51)一颗组成,输入24.0V-32.0V 输出 3.2V @ 0.35A,BOM覆盖面积304mm^2,BOM成本4.14美金,效率为64%,BOM的元器件只有10个。LM3401是一个开关控制器设计的高功率LED提供恒定的电流.LM3401驱动一个外部P-MOSFET开关,用于步降(降压)稳压器.LM3401在±6%精度之内到一个宽的品种和数量的串联的LED提供恒定电流.一个外部电流检测电阻器来驱动高功率LED在超过1A输出电流调整.

    4 LM3401MM_NOPB 24.0V-32.0V to 3.0V @ 0.35A.zip
  • 5 LM3404MA/NOPB 24.0V-32.0V to 3.2V @ 0.35A

    本方案采用TI的LM3404MM/NOPB进行设计的LED驱动,光源由CREE 3W的LED(XPGWHT-L1-0000-00H51)一颗组成,输入24.0V-32.0V 输出 3.2V @ 0.35A,BOM覆盖面积437mm^2,BOM成本4.62美金,效率为72%,BOM的元器件只有10个。LM3404/04HV是单片开关稳压器提供恒定电流的高功率LED.为汽车,工业和通用照明应用的理想选择,。

    5 LM3404MA_NOPB 24.0V-32.0V to 3.2V @ 0.35A.zip