BQ27421放电截止电压为什么越来越高?
它的Terminate voltage设置为3.3V,设备多轮的放电后,发现该库仑计的放电截止电压越来越高。
第一轮 关机前的放电截止电压是3.353V,SOC=1%,RM=0mAH;
第二轮 是3.382V,SOC=2%,RM=0mAH;
第三轮是 3.424V,SOC=2%,RM=0mAH;
第三轮是 3.458V, SOC=1%,RM=0mAH;
多轮后,放电截止电压是3.499V, SOC=1%,RM=0mAH;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ27421放电截止电压为什么越来越高?
它的Terminate voltage设置为3.3V,设备多轮的放电后,发现该库仑计的放电截止电压越来越高。
第一轮 关机前的放电截止电压是3.353V,SOC=1%,RM=0mAH;
第二轮 是3.382V,SOC=2%,RM=0mAH;
第三轮是 3.424V,SOC=2%,RM=0mAH;
第三轮是 3.458V, SOC=1%,RM=0mAH;
多轮后,放电截止电压是3.499V, SOC=1%,RM=0mAH;
您好,芯片会自动学习系统在运行期间的负载尖峰并将其存储在Delta voltage 中,从而增加了对容量预测的余量
详细请参考TRM 42页
Hi
| 样机编号 | 软件版本 | 测试日期 | 电池开路电压OCV (mV) |
起始电池工作电压 (mV) |
起始电池电量 (mAH) |
起始SOC (%) |
放电截止电池电压 (mV) |
Qmax cell 0 | delta voltage (mV) |
拍照数量 (张) |
备注 |
| 客退1# | 2021.02.22 | 02.23 | 4211 | 4098 | 1352 | 100 | 3445 | 18678 | 1 | 417 | |
| 02.24 | 4177 | 4061 | 884 | 100 | 3528 | 15351 | 0 | 322 | |||
| 02.25 | 4178 | 4057 | 754 | 85 | 3510 | 15351 | 0 | 335 | 充电电压和充电电流已达到满电条件,库仑计发出满电信号。 |
| 02.23 Ra表 |
02.24 Ra表 |
02.25 Ra表 |
| Ra0: 89 | Ra0: 89 | Ra0: 89 |
| Ra1: 89 | Ra1: 89 | Ra1: 89 |
| Ra2: 100 | Ra2: 100 | Ra2: 100 |
| Ra3: 131 | Ra3: 131 | Ra3: 131 |
| Ra4: 125 | Ra4: 125 | Ra4: 125 |
| Ra5: 146 | Ra5: 146 | Ra5: 146 |
| Ra6: 189 | Ra6: 189 | Ra6: 189 |
| Ra7: 224 | Ra7: 224 | Ra7: 224 |
| Ra8: 213 | Ra8: 213 | Ra8: 213 |
| Ra9: 218 | Ra9: 218 | Ra9: 218 |
| Ra10: 309 | Ra10: 309 | Ra10: 309 |
| Ra11: 358 | Ra11: 358 | Ra11: 358 |
| Ra12: 705 | Ra12: 705 | Ra12: 705 |
| Ra13: 1798 | Ra13: 1798 | Ra13: 1798 |
| Ra14: 2871 | Ra14: 2871 | Ra14: 2871 |