This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

9V-36V宽电压输入转12V/10A 方案推荐?

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM5175-Q1, UCC2808-1

大佬们好啊,  我想实现直流9V-36V宽电压输入转直流12V/10A输出,输入电压范围越宽越好,输出电流越大越好,这个是不是要用buck-boost芯片实现?请推荐个方案!多谢!最好是车规级芯片,用在汽车上的!

  • Hi

        LM5175-Q1,或者LM5176-Q1

        但是你要注意,这些是四MOS控制,要特别注意Layout, 因为在输入和输出接近的时候会有模式切换,如果因为layout造成的不稳定影响模式的不稳定,容易造成驱动混乱,容易烧板子的。

  •     你好,多谢回复,我还有以下几个疑问!

    1.    我看到LM5176-Q1中Figure 25典型应用电路是输出12V/6A的例子,这里的6A是由LM5176-Q1芯片决定的还是由外面4个mos管决定的,我如果用LM5176-Q1设计输出12V/10A,4个MOS管要选更大电流的把?还有采样电阻是否要重新选择,6A输出对我的应用有点小,我的需求是输出12V/10A,请问在Figure 25中,还要改哪些器件参数?

    2.    在我的设计中,电源输入前端用了TVS管SM8S36,   钳位电压为58V, 在做汽车抛负载测试时,浪涌电压宽度有300ms或400ms,这个58V/300ms或400ms的浪涌对LM5176-Q1会有损坏吗?  我注意到LM5176-Q1工作电压范围最大是55V,极限额定值是60V,也就是说这个浪涌电压时间段,不会导致LM5176-Q1永久损坏,但是不能正常工作,我这么理解对吗?ISO16750-2标准中要求做抛负载测试时,要求设备一直正常工作的,我想问有没有其它耐压更高的合适芯片可以用?

    3.   我看到LM5118-Q1 电压输入范围最大75V,  这个芯片中Figure 19应用电路是实现12V/3A输出的,我能否通过更改这个芯片的外围器件实现12V/10A输出呢?

    例如更改更大的mos管,改变改变采样电阻阻值,

    4.   我用WEBENCH工具,输入电压范围9V-36V, 输出12V/10A, 提供了很多方案,其中包括你说的LM5176-Q1的方案,但是也有很多flyback和push pull拓扑结构的方案,例如UCC2808,UCC2808-1,UCC2813-5-Q1等芯片,像这样的芯片是否可以实现我的功能需求呢?  哪些方案更好些?

  • Hi
    用webench仿真获得电路图,以及零件表。 如果不要隔离直接用LM5176-Q1的方案是可以的,主要是要注意layout。
  •   你好,谢谢你的回复,不过我还是有点疑惑,麻烦你能否解答下其它的几个问题?  谢过啊!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。