This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSG,CHG 控制问题。

在手册中,有单独对 DSG,CHG的寄存器控制,但是两个都是说放电的,

DSG_ON (Bit 1): Discharge FET driver (low side NCH) or discharge signal control
0 = DSG is off.
1 = DSG is on.
CHG_ON (Bit 0): Discharge FET driver (low side NCH) or discharge signal control
0 = CHG is off.
1 = CHG is on.
而参考电路中,是分别接的正反mos管的G极,那么我问一下,DSG和CHG的引脚是可以单独控制还是必须同时打开关闭,我在编写代码是发现只对某一个寄存器设置打开,是不能打开其中某个引脚的,但是两个同时打开,就能正常打开,

现在我想确认,在参考电路图中 DSG,CHG分别控制的两个mos,在手册寄存器中也有单独的DSG,CHG位控制,DSG,CHG两个引脚是否可以单独控制,如果可以单独控制,那么方法是是什么,如果不能单独控制,请说明电路中参考电路中,DSG,CHG引脚分别控制两个 MOS的意义。