关于bq40z80的LED Display功能,在使用时遇到了一些疑问。电路图如下所示:
使用了BQ40Z80的PIN13引脚作为LED Button(上图SW2)的输入口,即/DISP功能。
当SW2按下后松开,LED可以正常显示电量,且一段时间后LED熄灭,这是正常的。
但如果一直将SW2按下后不松开,此时电流很大,比SW2松开后的电流约大30mA。
这一点我一直想不通,因为手册上说了PIN13引脚内部是18K电阻上拉到1.8V的LDO的,就算将PIN13一直短路到地,也不该会有这么大的电流啊。
烦请解答一下,谢谢!