Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195, UCC27211
Hi您好
我想参考TIDA-00195设计(www.ti.com.cn/.../TIDA-00195)中的栅极驱动电源部分的电路,用于驱动IGBT模块设计变频器。但是很疑惑控制信号“HI_PWM”和“LI_PWM”是什么样的波形(如下图),设计文件中说“采用 Piccolo 控制器产生的 500kHz/50% 占空比”波形,是不是就是让“LI_PWM”保持低电平让“HI_PWM”保持 500kHz/50% 占空比波形输入就行?还是说有特殊要求?
此外这样的电路你们是否推荐采用?如果不推荐是否有其他类似的电路?我现在的变频器需要同时驱动四个IGBT模块,也就是24个IGBT,如果你们有更适合我的驱动电源电路麻烦推荐以下给我,谢谢!