配置bq76930的SYS_CTRL2里的CC_EN位为1,这样应该是处于ALWAYS ON模式,电流按理说是每250ms更新一次。
实际程序会每100ms读一次SYS_STAT里的CC_READY位,如果CC_READY为1,则读取电流并写1清CC_READY位。
但是实际测试中发现,电流更新比250ms快。例如我设置一个计数在读取电流那里,1分钟应该记60s/250ms = 240次,但是实际测试结果大概为246次,这里有2.5%的误差。我们认为这个误差有点大了。请问一下有什么可能会出现这种现象? 请帮忙解答一下,谢谢。