This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430 在单电池供电的LED 照明中的应用

Other Parts Discussed in Thread: TPS61200

丁京柱 TI MSP430 技术支持
摘 要
便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿命长和开关速度快等特点,正被广泛应用到照明领域;而部分照明设备如自行车运动爱好者的车灯、头灯以及特殊要求手电筒等又要求能够便携以便于移动,所以对系统的功耗即电池的寿命有着严格的要求。本文针对低功耗、便携以及较低系统成本LED 照明的要求,基于超低功耗单片机MSP430 以及升压转换器TPS61200,设计并完成单电池供电的LED 照明应用。

  • 内 容
    1 单电池供电的 LED 照明系统简介.....................................2
    2 系统结构和总体设计方案 ...........................................2
    3 硬件电路设计......................................................2
    3.1 LED 驱动电路设计................................................2
    3.2 基于比较器实现按键以及电池电压检测..............................4
    4 系统控制流程及软件设计............................................5
    4.1 记忆功能实现....................................................5
    4.2 控制流程以及软件流程图..........................................5
    5 总结 .............................................................6
    参考文档............................................................6

  • 能否提供完整的文档?

  • MSP430 系列单片机的各系列都集成了较丰富的片内外设。它们分别是看门狗WDT)、模拟比较器A、定时器A0(Timer_A0)、定时器A1(Timer_A1)、定时器B0(Timer_B0)、UART、SPI、I2C、硬件乘法器、液晶驱动器、10位/12位ADC、16位Σ-Δ ADC、DMA、I/O端口、基本定时器(Basic Timer)、实时时钟RTC)和USB控制器等若干外围模块的不同组合。其中,看门狗可以使程序失控时迅速复位;模拟比较器进行模拟电压的比较,配合定时器,可设计出A/D 转换器;16 位定时器(Timer_A 和 Timer_B)具有捕获/比较功能,大量的捕获/比较寄存器,可用于事件计数、时序发生、 PWM 等;有的器件更具有可实现异步、同步及多址访问串行通信接口可方便的实现多机通信等应用;具有较多的 I/O 端口,P0、P1、P2 端口能够接收外部上升沿或下降沿的中断输入;10/12位硬件 A/D 转换器有较高的转换速率,最高可达200kbps ,能够满足大多数数据采集应用;能直接驱动液晶多达 160 段;实现两路的 12 位 D/A 转换;硬件I2C串行总线接口实现存储器串行扩展;以及为了增加数据传输速度,而采用的DMA模块。MSP430 系列单片机的这些片内外设为系统的单片解决方案提供了极大的方便。