尊敬的TI工程师:
您好!
我用BQ78350+BQ79630做了一个8S的锂电池保护板,参数都已经配置好了,运行一切正常。现在,我又有一个项目,要用BQ78350+BQ79630做一个6S的锂电池保护板,在配置6S锂电池保护板的参数时,我准备在经过验证的8S电池配置文件的基础上改一下串联电池的节数。我把8S的srec文件直接写入6S的保护板,写入过程正常,固件写入完成以后,保护板和上位机软件BQ Studio通信正常,可以显示保护板信息,当我准备在AFE Cell Map中改写串联电池的节数时,突然出现了不能通信的故障,重新打开上位机软件时,也不能自动识别BQ78350芯片了,这是什么问题呢?是不是我的做法不准确,像这种在已有srec文件上改变串联电池节数的工作,应该怎么做呢?
期待得到您的回复,谢谢!
dong1685@163.com