This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

德州仪器推出两款相位可调光离线 LED 照明驱动



德州仪器 (TI) 在欧洲照明技术策略大会 (the Strategies in Light Europe conference) 上宣布推出两款高度集成的相位可调光 AC/DC LED 照明驱动器 LM3448 与 TPS92070,其适用于住宅、建筑、商业以及工业应用的固态照明,满足改装灯泡、LED 镇流器、射灯以及聚光灯等灯具的需求。

NS LM3448 自适应恒定关断时间 AC/DC 恒流 LED 稳压器集成 600 V MOSFET,并针对 2 W 至 8 W 可调光 LED 照明驱动器进行了优化。TPS92070 反激式 AC/DC 恒流 LED 驱动器控制器针对 6 W 至 20 W 可调光 LED 照明驱动器进行了优化。这两款产品均支持热关断、VCC 欠压锁定、周期性峰值电流限制以及 LED 开路保护等功能。 LM3448 的主要特性与优势 · 适用于要求低组件数、高性能可调光 LED 驱动器的集成型 LED 灯外形; · 包含相位角调光解码器,兼容于高级 TRIAC 及后缘电子调光器,支持全范围 LED 调光; · 集成型 600 V 电子雪崩保护、高电压及低导通阻抗 MOSFET 在提高 LED 驱动器效率的同时,降低设计复杂性; · 根据降压、反激或降升压拓扑用于隔离与非隔离解决方案,采用有源或无源(填谷式)功率因数校正 (PFC) 电路。 TPS92070 的主要特性与优势 · 高级 TRIAC 调光器管理电路不但准确地解码调光器传导角,而且还生成良好的指数 LED 电流配置文件,支持高效率调光性能与一致性 LED 光输出; · 针对深度调光时的谷值开关与严格 LED 电流调节(驱动器间误差不足 5%)进行了优化; · 创新型二次侧反馈可取消隔离设计方案中的光耦合器与故障放大器,在提高安全性与可靠性的同时,缩小尺寸,降低成本; · 根据反激拓扑用于隔离与非隔离解决方案,使设计人员能够灵活地根据尺寸、成本以及管理要求优化外部组件选择; · 检测是否存在 TRIAC,禁用外部 PFC 功能(填谷或有源),提高调光性能。

  • TPS92070主要特性:

    Advanced Integrated Dimming Interface

    Non-Dissipative TRIAC Dimmer Management

    Lamp-to-Lamp Uniformity During Dimming

    No Low-Frequency Photometric Ripple

    Exponential Dimming Profile

    Innovative Secondary-Side Feedback Eliminates Optocoupler Devices

    LED Current Regulation better than 5%

    Programmable Minimum LED Current

    Valley Switching and DCM Operation for Reduced EMI and Improved Efficiency

    Leading Edge Dimmer Detection

    Power Factor > 0.8

    Cycle-by-Cycle Current Limit Protection

    Low Start-Up and Standby Currents

    Integrated PWM MOSFET Driver

    Thermal Shutdown

    16-Pin, TSSOP package

    TPS92070应用:

    LED Light Bulb Replacement

    LED Luminaires

    LED Downlights

    LED Wall Washers