Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS61041
TPS61040/411.8 V至6 V的输入电压范围内操作,并且可以生成输出电压高达28 V.该器件工作在恒定峰值电流控制脉冲频率调制(PFM)方案。这种控制方案在整个负载电流范围内保持高效率,并配有开关频率高达1 MHz,该设备允许使用非常小的外部元件。该转换器监视输出电压,并尽快反馈电压低于基准电压一般为1.233 V,内部开关打开,电流达到。开关关断时只要电感器电流达到内部设定的峰值电流通常为400mA(TPS61040)或250毫安(TPS61041)。峰值电流控制部分获取更多信息。关闭开关的第二个条件是最大时间6毫秒(典型值)。这仅仅是限制的最大时间转换器,用于支付极端条件。由于开关是关闭的外部肖特基二极管正向偏置时的电流提供到输出。开关保持关闭至少400 ns(典型值),或直到反馈电压低于参考电压。使用此PFM峰值电流控制方案转换器工作在不连续的传导模式(DCM)的开关频率取决于输出电流,这会导致在非常高的效率在整个负载电流范围内。整治方案本质上是稳定的,让更广泛的电感和输出电容的选择范围。
峰值电流控制
内部开关打开,直到电感器电流达到典型的直流电流限制(我LIM)400毫安(TPS61040)或250毫安(TPS61041)。由于典型的100纳秒的内部传播延迟,实际电流一个小的量,超过的直流电流的下限阈值。典型的峰值电流限制可以计算:(1)
较高的输入电压和较低的电感值,更大的峰。通过选择TPS61040或TPS61041,它是可能的定制设计的特定的应用程序的电流限制的要求。较低的电流限制支持需要较低的输出功率的应用程序,并允许使用一个电感器具有较低的额定电流和更小的外形尺寸。较低的电流限制,通常具有较低的输出电压纹波。
线路和负载调节
TPS61040/41行规的反馈引脚上的电压纹波。通常,为50 mV反馈引脚FB的电压纹波峰 - 峰值给出了很好的效果。有些应用程序需要一个非常严格的行规,只能让输出电压在一个小的变化一定的输入电压范围。如果没有前馈电容CFF用于横跨上的电阻器的电压反馈分压器,该设备具有最好的行规。如果没有前馈电容器的输出电压纹波较高,是因为TPS61040/41显示输出电压爆发,而不是单脉冲开关引脚(SW),增加了输出电压纹波。增加输出电容值降低了输出电压纹波。
如果更大的输出电容值是不是一种选择,一个前馈电容CFF中所描述的,可以使用上一节。的前馈电容器的使用增加的量上存在的电压纹波反馈引脚(FB)。较大的电压纹波的反馈引脚(≥50毫伏),更糟糕的行规。
进一步完善行规的方法有两种:
1。使用较小的电感值,来增加开关频率会降低输出电压纹波,以及反馈引脚上的电压纹波。
2。添加一个小电容到地面,以减少从反馈引脚(FB)反馈引脚的电压纹波到50 mV。作为一个起点,前馈电容器相同的电容值选择CFF都可以使用。