This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用TPS54302设计负电源,带载能力只有150毫安,负载大了之后不能正常工作。请大神们帮忙分析下原因~~

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

电路图如上所示,设计输入为+12V,设计输出为-12V,EN管脚的外部电路接法是否有问题呢?资料要求EN的电压不超过7V,这个电压是指EN相对于GND管脚(即-12V)的电压吗?还是说是相对于外部GND的电压呢?

而且在电流比较小的时候输出是正常的,电流增加之后便不能正常工作,请大神们帮忙看看~~感谢!

设计参考了附件资料。

用TPS54302降压IC构成负压源(1).pdf

  • Hi
    EN没有问题,EN电压是相对与芯片的GND也就是输出-12V, 而不是电源的GND。
    设计负压输出,按照你的条件应该最大可以输出1.5A. 输出电流能力下降,首先确认你选择的电感(饱和电流是否足够,按照你选择3.4A是够的,但是是否存在质量问题?)
    其次layout上注意功率回路尽量小。不要是洞洞板之类的测试,PCBlayout除了GND穿孔外,不建议其他其他大电流路径穿孔。
  • 感谢大佬回复!
    layout确实存在-12V 回路穿孔(10多个通孔连接至电源层),但应该不至于让电流不能超过150毫安吧?我先换个电感试试。

  • Hi
    多个穿孔是可以的,但是你要确认这样功率回路是否很大了? 很多时候都是穿孔导致带载异常。
    如你所说确认电感吧? 如果电感没有问题,你直接飞线(主要是增加电容,看看能够用过孔增加电流输出能力?