您好:
我們使用貴司的BQ25792設計了電池充電管理線路,出現以下問題,想請教一下:
1.REG03寄存器想要修改充電電流限值,嘗試了幾次均未修改成功,讀出的值一直為0xC8(我們是一個電池芯)
我們的寫入方式應該是沒有問題,REG2E ADC_EN可以寫入OK
修改充電電流ICHG這個參數有其他需要注意的事項嗎?不可以直接修改嗎?還是說電路的限流電阻就確定啦?
ICHG這個參數是不是對應著電池快速充電的電流呢?
2.充電過程中讀取的Battery電壓及充電中斷後讀取的電壓相差0.2V左右,如果要確認電池電壓是不是要先把CHG_EN關掉?不充電的時候讀取的電壓是相對較為準確的?
謝謝~~~~