我用TPS51315将+5V电压稳到+3.3V,之前先用直流电源实际测了一下+3.3V的工作电流,大约800mA。然后焊上芯片,发现+3.3V输出电压纹波有200mV。我的输出电压直接接负载,没有再二次稳压。请问:
1、当输出电流远小于TPS51315的最大输出电流(10A)时,能否使用这个芯片?
2、如果可以使用,是不是我的接法有问题?我的R161没有焊,L16取的是3.3uH。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用TPS51315将+5V电压稳到+3.3V,之前先用直流电源实际测了一下+3.3V的工作电流,大约800mA。然后焊上芯片,发现+3.3V输出电压纹波有200mV。我的输出电压直接接负载,没有再二次稳压。请问:
1、当输出电流远小于TPS51315的最大输出电流(10A)时,能否使用这个芯片?
2、如果可以使用,是不是我的接法有问题?我的R161没有焊,L16取的是3.3uH。
Hi
1. 当输出电流远小于10A,例如你的0.8A, 依然可以用这个芯片。但是实际上如果你的应用电流比较小,可以选择一些较小封装的芯片更为适合。
2. 对于你原有的设计可能没有问题,在更换电感后,以及较小的输出电流时,建议你按照datasheet中的方法重新评估输出电容以及补偿环路,这个是造成纹波较大的原因.
Hi
另外这个芯片提供了wenench仿真,见官网: http://www.ti.com.cn/product/cn/tps51315
你可以参考一下软件仿真的参数,注意D-CAP™ Mode下的输出电容选择要求。
sheng liu 说:
首先指出你这个设计中几点不合理的地方:
1. 选用12V,10A的芯片来实现5V-->3.3V/0.8A,太over design. 5V往下转的芯片一大把,为什么一定要选择12V,10A的part?你这么小的电流0.8A,从成本,效率,占板面积方面设计难度上来讲,我甚至建议你选着1A或者1.5A的LDO来做,如果你觉得效率不够高,还有很多高频的DCDC可供选择,比如TPS51312(900kHz),TPS53312等。
2. 即使你选了TPS51315,你的设计步骤也是错的,TPS51315是D-CAP的控制模式,需要一定的ESR(POSCAP,OSCAP,甚至电解电容)才能稳定工作,不是随便选一个10uF 的陶瓷电容就能工作。TPS51315的频率那么低(R168选294kohm,工作频率只有200多kHz),即使电感选3.3uH,输出电容起码选到100uF以上。如果你坚持要用ESR很低的MLCC电容,你也要按照Datasheet,图29那样设计补偿回路。
下次遇到类似的需求,我建议你先去TI官网选型。如果你比较懒,就到论坛上来提问,把你的需求提出来:
输入输出电压,最大负载电流,有没有空间限制,工作频率多少,论坛里一大堆人可以帮助你选型,也不用等到PCB做出来了,电路焊好了遇到问题才来提问。
sheng liu 说:非常感谢您的回复。对于第一点,因为这是设计的第一版,没有可供参考的设计,因为板子上还有很多大电流的器件,可是正式工作时发现电流消耗并不大,所以设计得过于冗余了,下次改版就不选这个芯片了。对于第二点,我是否可以理解我的电容选的不对,应该用电解电容?但现在没有设计补偿回路,如果不改电路板的情况下,该如何修改我的电路呢?改变电容封装和容值能达到要求吗?
对于第二点,D-CAP这种控制模式需要输出电容的ESR大于一定的值才能帮助环路稳定,如果输出电容的ESR达到要求,并不需要额外的补偿回路。
换输出电容肯定能解决问题,需要考虑以下几点:
如果对电路的高度要求比较严格,建议使用POSCAP或者B2封装的CAP,这些输出电容容值大,高度<3mm,可以满足高功率密度的设计,这种电容的耐压比较低,一般是2.5V的,但是松下等公司也有一些稍微高压一点儿的电容,缺点就是价格也比较高。
如果只是一般应用,那建议选择OS-CAP就可以了,价格便宜;
如果需要更便宜的方案,选择那种圆柱体的铝电解电容也可以,但是这种电容由于其制作工艺的原因,ESL会比较大,需要酌情并联一些MLCC;
至于需要多大的ESR,datasheet上,还有楼上Scott说得很明白了。
sheng liu 说:非常感谢您的回复。对于第一点,因为这是设计的第一版,没有可供参考的设计,因为板子上还有很多大电流的器件,可是正式工作时发现电流消耗并不大,所以设计得过于冗余了,下次改版就不选这个芯片了。对于第二点,我是否可以理解我的电容选的不对,应该用电解电容?但现在没有设计补偿回路,如果不改电路板的情况下,该如何修改我的电路呢?改变电容封装和容值能达到要求吗?
关于D-CAP控制模式的介绍请参考:
关于D-CAP模式怎么通过使用外部元器件低ESR的MLCC电容,请参考:
考虑到越来越多的MLCC应用,所以TI又推出的D-CAP2的控制模式,将补偿电路加到芯片内部。前面提到的TPS51312就是这种控制。
改版是肯定的,但必须先要把原有的设计调试完成再修改。根据专家的建议,设定:开关频率是500KHz,输出电压是+3.3V,输出电流需要1A,R2为10K。
根据公式(8),得到R1=34K;
根据公式(9),得到Ton=1.32us;
根据公式(10),Rton=145.3K;
根据公式(11),得到L=6.73uH;
根据公式(13),得到ESR=198M;
根据公式(6),若f0=100KHz,得到Cout=8.04nF;
请问我上面的计算是否正确?还有什么需要注意的地方?
sheng liu 说:改版是肯定的,但必须先要把原有的设计调试完成再修改。根据专家的建议,设定:开关频率是500KHz,输出电压是+3.3V,输出电流需要1A,R2为10K。
根据公式(8),得到R1=34K;
根据公式(9),得到Ton=1.32us;
根据公式(10),Rton=145.3K;
根据公式(11),得到L=6.73uH;
根据公式(13),得到ESR=198M;
根据公式(6),若f0=100KHz,得到Cout=8.04nF;
请问我上面的计算是否正确?还有什么需要注意的地方?
我先不评论RTon的计算,这个需要你自己在调试过程中慢慢替换。
其次,你计算出来的198mohm ESR, 8.04nF的电容,以我的经验,没有这样的电容。
我建议你先上一个220uF的电解电容,调试一下。
sheng liu 说:我已经将原来的钽电容C330去掉,换成了圆柱形的电解电容220uF/16V,原来3.3V的纹波用示波器看大约是160mV,后来改过下降为130mV。这样应该是信号质量提高了一些。但是另外同样的情况,2.5V的纹波则由原来的130mV几乎没有变化。不知道能否解释这个情况?
另外,我现在是用直流稳压电源输出5V的电压来给51315供电,但是发现工作时5V的纹波很大,有240mV。貌似是5315的工作将输入电压的质量变差了。请问这是什么原因?
你用的什么型号的电源?建议在电源的输出加一个大电容,使输入稳定再进行下一步测试。
你测到的频率是多少?
Hi
可以选择TPS65251, 5V输入,3路同步buck输出, 效率非常高。TI 有提供这个芯片的EVM板,您可以参照EVM板电阻,也可以在EVM电路的基础上修改(需要将1.2V输出改到2.5V,可以将最大输出路1.2A放在buck1)
按照datasheet中设计的参考,纹波电压是可以做到<30mV, 应可以满足你的要求。
关于输出滤波器的选择,你可以参照这个文档: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva565/slva565.pdf 选择合适的电感和输出电容或可以设计出更小输出纹波。
sheng liu 说:我用的电源是固纬电子生产的线性直流电源,应该不是电源的问题。我给别的板子供电就是好的。那先不管这个问题了,如果我以后想换芯片,请问可以用TI的哪些代替TPS51315呢?我的电源是5V分别稳出3.3V(800mA)、2.5V(500mA)、1.8V(1.2A),希望纹波能尽量小,周围的电阻电容尽量少,电路简单,DC-DC。
推荐使用TPS51312,3x3mm, 5.5VIN,3A,输出电压0.6V 到3.3V,工作频率900kHz,输出电容可以用到2颗22uF就可以了
http://www.ti.com/product/tps51312
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slusb57&fileType=pdf
sheng liu 说:TPS51312的资料第一句话就是:D-CAP2™ Mode Enables Fast Transient Response.
可不就是利用D-CAP2技术来做快速动态响应。难道D-CAP2和D-CAP有本质区别?
Adaptive on-time control --> Keeps switching frequency constant without external R or C components for frequency setting.
sheng liu 说:那就5V稳压出3.3V(700mA)、5V稳压出2.5V(700mA)、5V稳压出1.8V(1100mA)都用TPS51312来做,那么这时5V的输出电流大约是多少?如果我还想用12V来稳压出所需的这个5V,又该选哪个芯片比较合适?还是DC-DC的,那这几个DC-DC级联又有什么地方需要注意的?中间串电感之类?另外TPS51312的GND应该是在芯片底下的,布线又需要注意什么?
1. 假设最大负载电流时,效率为70%,那需要从5V抽(2.5*0.7 + 3.3*0.7 + 1.8*1.1)/0.7/5=1.73A,
2. TPS51312的地在芯片下面,你走PCB layout的时候铺地就是了。
3. DCDC级联没有要注意的啊,连到一起就可以了;
4. 12V-->5V/2A,你可以使用TPS54239等。
话说你为什么要用两级,而不是直接用3个一级,得到不同的电压呢?