This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于手册中的疑惑

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO

在手册里有这样一段话,关于制造量产文件的

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 制作量产文件
(1)导出学习成功的 GG 文件。用记事本打开 GG 文件修改 Cycle Count = 0, Qmax Cycle Count = 0,
Update Status = 02 等。
(2)导入前面准备工作里备份的 SREC/SENC 文件。然后导入刚刚修改的 GG 文件。复位 Lifetime 等记
录。
(3)导出量产文件 SREC/SENC/BQFS/OTFS 文件。
另外,如果出现低温时 RSOC 有跳变的情况,则可利用 GPCRB 工具修正低温模型,最后再导出量产
文件。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题1、(2)的作用是什么,学习不就是要更新SREC/SENC 文件吗?这为什么又要把准备工作里的SREC/SENC 文件导入进去,意义何在
问题2、Lifetime 等记录是什么?我的芯片是BQ27541-G1,BQstudio里没看到这个Lifetime 。
问题3、将电池学习完成后,是否将Cycle Count = 0,Update Status = 02 ,然后导出SREC/SENC 文件,然后将导出的文件烧录到新的芯片就可以了?烧录完成的芯片是否还需要重新学习?
问题4、如果需要调整截止电压,百分比是否会自动更新?是否需要重新学习?
  • 您好

    1,学习的目的是更新阻抗追踪的相关参数,Qmax,Ratable等参数。修改 Cycle Count = 0, Qmax Cycle Count = 0,

    Update Status = 02 等参数的目的是恢复学习以后更新的参数,确保出货给客户的电池是没有学习记录的。

    2,lifetime是电池在使用过程中遇到的最大值。

    3,导入量产文件不需要在学习。

    4,调整截止电压不需要再学习

  • 我还是没懂,为什么学习前把 SREC/SENC 文件导出来,学习后又把 SREC/SENC 文件导进去,根本没法理解(这有毛线用???),我没在学习前备份 SREC/SENC 文件,我在学习完成后,把学习完成后的 SREC/SENC 文件导入的新芯片里行不行
  • 您好,可以把把学习完成后的SREC文件导入,在导入之前要把学习完成后的 SREC/SENC 文件的参数修改一下,比如cycle count,Qmax Cycle Count, Update Status等。