器件型号:BQ77216
问:当我并不需要 BQ77216 的所有 16 节电池时,应该如何连接输入?
通常,可通过短接顶部的输入来减少 BQ77216 电池节数,请参阅 BQ77216 数据表中的图 9-3,查看采用 14 节电池的示例。 在8.5直流特性一节中,低于 VUV_MIN UV 检测禁用阈值的电池不会用于 UV 检测。 输入短接的电池也不会因 OV 或开路检测而出现故障。
堆栈中心的电池输入也可以短接。 电池 1 具有不同的开路检测阈值,因为它在 VSS 上运行,请参阅 VOW 开路检测阈值参数。 不建议将电池 1 短接。