This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [常见问题解答] 无线电源 RX 的启动疑难解答



此常见问题解答详细介绍了充电开始和突然停止或器件无法启动时的疑难解答。它适用于无线电源 RX,例如 bq51013Bbq51050Bbq51003 等。

充电开始但突然停止

  • 检查 RECT 处的电压以查看 TX 是否正在尝试为 RX 供电,需要至少 80mS 的脉冲。如果启动时 RECT 未达到 7V 的目标电压,输出将不会开启。UVLO 需要 2.7V 电压,然后它开始将 TX 工作点调整为 7V。
  • 检查发送器正在执行的操作,接收器将指示发送器使用 EPT 数据包关闭。需要留意的是在数据包末尾将 EPT 数据包丢弃到 RECT 中。检查 EN1/2 和 TS/CTRL 设置。
  • 器件可能过热并向 TX 发送内部故障消息。当器件内部结温达到 150C 时,它将向 TX 发送 End Power Transfer 02 (EPT02) 以停止电源传输。TX 将关闭,但不同制造商之间的关闭时长会有所不同。ILIM 会设置 LDO 的输出电流。当单元进入电流限制时,LDO 上的功耗将急剧增加。检查 RECT 引脚和 OUT 引脚之间的压降,这将使您对内部 5V LDO 上的功率耗散有所了解。指向过热常见问题解答的链接

 器件无响应/从不充电

  • 如果 RECT 未达到目标电压,输出将不会开启。当 OUT 打开时,您应该会看到 RECT 电压下降,并且 COMM 数据包 (CEP) 的速率将为 250mS。如果系统无法调优到目标,它们将处于 30mS 的速率。
  • RECT 必须大于 2.7V 才能启动。但它也不能高于最大 15V OVP 点。
  • 如果 RECT 未达到 7V 目标电压,则可能是由于通信错误或系统增益不足,线圈调谐可能会关闭。请参阅 C1/C2 调优常见问题解答。
  • 一般而言,TI 建议为 COMM1 和 COMM2 引脚使用 22nF 电容器。根据最终解决方案中通信稳健性测试的结果,可能需要增加到 47nF 电容器。可确定通信问题的线索是 TX 关断的时序,前三个数据包 SS/ID/Config 将立即下降。在电源传输期间,每 1.5 秒必须接收一个正常的数据包,否则 TX 将关闭。
  • 对于高 L 值线圈,请尝试减小 COMM1 和 COMM2 电容器。如果您使用的是将减少 Cs 的高 L 线圈,COMM 电容应约为 Cs (C1) 值的 10%。复位值由 RX 线圈的 Ls 决定Ls 是线圈安装在器件外壳中和 TX 上时测得的值。数据表中的线圈 L 值是在自然空气中测得的值,不受周围金属的影响。Ls 和 Cs 被调谐至 100kHz。当 Ls 值上升时,Cs 值将下降以保持 100kHz 的调谐。

如果 RECT 看似过低

  • 使用 EVM 线圈进行测试
  • 20mm 以上的更大线圈更佳
  • 对于较小的线圈,较高的 L 值会有所帮助
  • 调优串联共振电容在此处查看 C1/C2 调优常见问题解答
  • 减小线圈到线圈的距离