Other Parts Discussed in Thread: LP5036, USB2ANY
器件型号:LP5036
工具/软件:Code Composer Studio
问题 1:将 USB2ANY 模块连接到 LP50xx EVM 时,正确的方向是什么?
图 1 显示了将 USB2ANY 模块连接到 LP50xx EVM 时的正确方向。请注意蓝色块中标记的部件。有关 LP50xx EVM 硬件设置的更多详细信息,请参阅相应的用户指南。我在此处提供了一个链接,用于下载 LP5024 的用户指南。
问题 2:混色的目的是什么?它与亮度控制类似吗?为什么每个输出通道没有单独的亮度控制?
混色意味着不同颜色可分解成不同比例的 RGB。 您可以配置 RGB 的比例以获得所需的颜色。通过配置每个 R、G 和 B LED 的亮度来控制 RGB 的比例。
PWM 占空比控制与每个通道的亮度相关。如图 2 所示,PWM 占空比定义为将颜色混合寄存器值 (Outx_color) 乘以相关强度控制寄存器值 (LEDx_Brightness) 获得的乘积。
实际上,每个输出通道的亮度可由寄存器 OUTx_Color 单独控制。但是,OUTx_Color 的值将影响 RGB 的比例。当颜色固定时,独立的强度控制 (LEDx_Brightness) 用于为每个 RGB LED 模块实现精确灵活的调光控制。此外,OUTx_Color 寄存器可用于独立调节单色 LED 的亮度。
问题 3:如何使用 LP50xx 器件实现用户定义的动态照明模式?
实际上,您可通过两种选项使用 LP50xx 器件实现用户定义的动态照明模式。
选项 A:您可以使用微控制器(如 MCU 或 DSP)来控制 LP50XX 以实现用户定义的动态照明模式。 我在这里提供了用于下载示例代码和 Linux 驱动程序的链接。
选项 B:您可以通过 USB2ANY SDK 从 C 程序初始化、设置和试用 LED。有关 USB2ANY SDK 的更多详细信息(如代码示例),请参阅此帖。
问题 4:如何使用 LP50xx 器件控制 RGB-LED 的色温?
(xi, yi, i=R, G, B) 表示 CIE 1931 色度坐标,(Φi, i=R, G, B) 表示由第 i 个 LED 发出的光的光通量。(x, y) 表示由 RGB-LED 合成的光的颜色坐标。CCT 表示相关色温。由于 (xi, yi, i=R, G, B) 的变化相对较小,因此可将由 RGB-LED 合成的 CCT 表示为磁通比 Φi/ΦB 的函数。
因此,您可以根据图 3 中所示的公式通过 OUTx_color 调整 RGB 的比例来控制色温。
问题 5:如何估算 LP50xx 器件的结温?
这是因为,在典型塑料封装中,只有一小部分热能从封装的顶部对流和辐射出去。因此,如果用户认为全部功耗从顶部表面耗散的话,用 RθJC 计算出的结温要高于实际温度。
这种 RθJC 限制可通过新的热指标 ΨJT 来估算。推荐使用 ΨJT 估算结温。
有关 PD(功耗)的计算,请参阅此处的培训视频。
有关 ΨJT 的更多详细信息,请参阅应用报告《Semiconductor and IC Package Thermal Metrics》。