Other Parts Discussed in Thread: TPS929120-Q1, MSP430F5529
器件型号:TPS929120-Q1
用户可以使用 TPS929120-Q1 实现什么
现在的动画尾灯,如顺序转向灯和迎宾/告别灯越来越受欢迎。不同的 OEM 具有多种要求,例如非板载通信、非板载 LED 驱动器、失效防护模式等。TPS929120-Q1 专用于具有智能总线控制和像素控制的汽车动画照明。通过使用 TPS929120-Q1,用户可以实现平台动画照明设计,从而轻松满足各种 OEM 要求。
下面是对平台设计有益的多个 TPS929120-Q1 主要特性。
- 灵活导线总线
- UART by CAN 结构,可实现可靠的远距离非板载通信
-
- 集成 CRC 检查功能,可实现良好的通信完整性
- 像素控制
- 12 个独立控制通道,支持数百个 LED 控制
- 12 位 PWM 和 6 位模拟调光,适合各种类型的动画
- 并行通道,可获得更高的电流
- 安全
- EEPROM 中的可编程失效防护状态
- LED 开路、短路、单个 LED 短路故障检测
- 使用内部看门狗计时器进行 UART 通信监控
- 可进行引脚电压监测的 8 位 ADC
如何设计硬件
总计
为了减少设计工作量,最好根据平台方法设计系统。
更有效的方法是使控制模块板和 TPS929120-Q1 LED 板标准化。
对于不同的项目,用户可以重复使用相同的控制模块,并根据不同的汽车型号对 TPS929120-Q1 LED 电路板进行调光。
原理图和 PCB 设计
要从平台方法设计系统,用户需要通过 CAN 收发器物理层实现强大的非板载通信。
以下是用于 LCM 和 LED 电路板的 Altium 项目文件。LCM 包含直流/直流、MCU 和 CAN,可为 LED 电路板提供稳定的电压轨,以优化热性能并通过 CAN 收发器发送控制 UART 命令。LED 电路板包含 TPS929120-Q1 和 CAN,可通过长电缆从 LCM 接收 UART 命令。
如果用户不需要非板载通信,则可以通过 MCU UART 端口直接驱动 TPS929120-Q1,无需 CAN 收发器。CAN 收发器仅用于将 UART 信号转换为 CANH/L 差分模式信号以实现远距离通信。
LCM.zip
LED Board.zip
设计检查清单
可使 BCI 和 RI 测试受益的原理图和布局提示。
- 电容应尽可能靠近电源和 VCC,以提升噪声滤波器性能
- GND 应尽可能短,以提升噪声滤波器性能:
- 散热焊盘尽可能大,以实现更好的散热
- RX 跟踪尽可能直接,不要过孔
如何开发软件
TPS929120-Q1 的通信端口基于标准半双工 UART 端口。任何标准 UART 程序都可用于发送命令帧来控制 TPS929120-Q1(根据 TPS929120-Q1 协议)。
每个命令帧将以一个 CRC 字节结束,需要在软件中实施 CRC 计算函数以检查通信完整性。下面简要介绍了 CRC 编程指南和 CRC 计算工具。
请记住,在控制特定通道之前发送寄存器解锁命令,否则将无法识别通道配置命令。
TPS929120-Q1 Programming Guide v3.0.pdf
CRC Calculation Programming Guide.pdf
CRC-calculator.xlsm
示例代码
NXP S9KEAZ128AMLH 演示代码(演示视频效果显示在底部)
S9KEAZ128 Demo Codes.zip
TI MSP430F5529 演示代码(此代码可用于控制具有 2 个 TPS929120-Q1 配置的单个 LED 电路板)
MSP430F5529 Demo Codes.zip
演示视频
下面是两个使用 10 个 TPS929120-Q1 的演示视频,所有 TPS929120-Q1 器件均通过一个 MCU 进行控制,电压差为 375kbps。示例代码在上面。
e2e.ti.com/.../7331.599.MP4
e2e.ti.com/.../3465.600.MP4