Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5175, LM5176
TI工程师你好!
我目前需要一款升降压的电源芯片。
- 支持8-36V电源范围输入
- 输出12V/5A 麻烦推荐一下IC型号 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TAO工你好!
我计划使用LM25118做电路设计目前我使用WEBENCH生成的电路设计如下图
问题如下:
1、我按照上图的电路参数设计实际电路是可以的吧?
2、根据软件提供的元件型号用于实际电路是可以的吧?
3、关于PCB LAYOUT 是否可以给下建议。比如考虑EMC、散热使用几层板为好,布局。
4、因为用于车载设备 输入电源一般为车辆电平DC24V,但是输入电源可能干扰大 需要在电源输入增加共模电感和X电容 这方面是否能提供下建议。
在降压-升压型稳压器中,有两个环路,电流的切换速度非常快。 第一个环路从输入电容器开始,然后到降压开关,电感器,升压开关,然后回到输入电容器。 第二个回路从电感器开始,然后到输出二极管,输出电容器,再循环二极管,再回到电感器。 最小化这两个环路的PCB面积可减少杂散电感,并最大程度地降低噪声和运行不稳定的可能性。 建议将PCB上的接地层用作将输入滤波电容器连接至输出滤波电容器和LM25118的PGND引脚的一种方法。 将所有低电流接地连接(CSS,RT,CRAMP)直接连接至稳压器AGND引脚。 通过覆盖器件整个下侧的顶部铜区域将AGND和PGND引脚连接在一起。 在该下侧铜区域中,将多个通孔放置到输入电容器的接地层。
上面红字的意思是不是说的四层板。有个专门的内层地层,然后输入输出电容通过这个地层连接,然后(CSS,RT,CRAMP)直接连接至稳压器AGND引脚,通过芯片正下方顶层的铜(EP区)把AGND和PGND引脚连接在一起,然后在该铜区(EP区)打过孔连接到内层地层上。
非常感谢!