Other Parts Discussed in Thread: BQ25015
BQ25015实现功能:
给电池充电,DC设计输出为3.3V
CE管脚下拉到地,charge enable一直使能
EN管脚接有电源开关,默认禁止DC-DC功能,可通过按下开关使能DC-DC功能
未插电池
1、未按下电源开关,STAT[1:2]在01,10之间不停切换,DC输出为0
2、按下电源开关,STAT[1:2]为00,DC输出为1.14V
插上手机显示尚有50%电量的电池
1、使用USB电源充电,未按下开关,STAT[1:2]=01,显示为charge done。
2、使用USB电源充电,按下开关,STAT[1:2]=10,显示为fast charge,但是DC输出只有1.7V
3、拔掉USB电源,未按下开关,单板无电源。
4、拔掉USB电源,按下开关,DC输出3V不到,并且不稳定。
请教几个问题
1、BQ25015不插电池,是否能实现DC-DC功能?
2、DC输出电压几种情况不正常,可能是什么原因?
给电池充电,DC设计输出为3.3V
CE管脚下拉到地,charge enable一直使能
EN管脚接有电源开关,默认禁止DC-DC功能,可通过按下开关使能DC-DC功能
未插电池
1、未按下电源开关,STAT[1:2]在01,10之间不停切换,DC输出为0
2、按下电源开关,STAT[1:2]为00,DC输出为1.14V
插上手机显示尚有50%电量的电池
1、使用USB电源充电,未按下开关,STAT[1:2]=01,显示为charge done。
2、使用USB电源充电,按下开关,STAT[1:2]=10,显示为fast charge,但是DC输出只有1.7V
3、拔掉USB电源,未按下开关,单板无电源。
4、拔掉USB电源,按下开关,DC输出3V不到,并且不稳定。
请教几个问题
1、BQ25015不插电池,是否能实现DC-DC功能?
2、DC输出电压几种情况不正常,可能是什么原因?