This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

關於使用LM25116電感溫度問題

Other Parts Discussed in Thread: LM25116

大家好,
我用LM25116做了一個buck converter.
Vin是24v, output是5v/15A。
電感、switch mos、placement 等都參照webench的建議

負載用7A來跑了幾個小時,
測試的結果應該是ok.
但電感溫度卻高達將近100度左右.
電感的規格雖沒寫最大的操作溫度,但有如下的溫度資訊:
Maximum part temperature +165°C (ambient + temp rise).

Storage temperature Component: –55°C to +165°C

我的疑問是:
1. 只跑半載,電感卻是這個溫度,這算正常的嗎?

2. 若是正常的,下一步應該是會透過加大pcb或是上散熱片來降低溫度,或大家有其他的常用方式嗎?

3. 若不正常,有什麼點是我要去注意的,請指教

謝謝.

  • HI
    用webench仿真,确认是一下电感的问题?
    另外注意选择电感DCR尽量小一点。
    最后重点确认一下,电路波形上是否存在异常(驱动,输出等等都要确认,包括纹波是否过大等等?),电感是否存在轻微饱和的现象?