你好,我用TPS92691 作升压电源的,PWM频率200HZ 当亮度调暗时,整个板子的功耗会变大,正常没有高光时板子大概为5W的功耗 当我调到70%左右时板子上的总功耗高于10W ,测试Q1 VDS 电压有7V 这个是怎么回事,有什么办法解决,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我用TPS92691 作升压电源的,PWM频率200HZ 当亮度调暗时,整个板子的功耗会变大,正常没有高光时板子大概为5W的功耗 当我调到70%左右时板子上的总功耗高于10W ,测试Q1 VDS 电压有7V 这个是怎么回事,有什么办法解决,谢谢
正常输出为1.5A 28VDC 通过PWM调到1A时,输出电压只有20V左右 测试Q1 VDS为7V左右 正常输出时VDS电压不到1V 的 ,我现在在输出端Q D极对地加一个10UF电容,调节时正常了,可是以产生另外一个问题,电路板上有噪音出现,如果没有加这个10U电容的话,是没有这个噪声的
你好,谢谢你的回复。
1.加了贴片电容10UF 调光功耗在正常范围内,不过会出噪音,改为在输出端加一个电解电容10UF 功能都正常了。但是又有新问题出现:在12V输入时 输出电流与PWM对应 (100%-65%之间作调节) 当低于12V时,PWM只要低于90%后,电流直接降到0.6A左右(100%时电流1.5A ) 并且会出现闪灯现象。前面负载为9串LED灯(单颗VF=3.1V) 如果我换负载为6串LED 这种现象就没有了,这个是什么原因?
2.请教一下,如果我不用DDRV这个引脚,就是说我把Q1直接短接,这样子对整个功能稳定性上有没有影响 ?如图所示
谢谢