现在空载时,24V供电,可以正常输出12V。
HG、LG、SW波形如下。FB大约有0.45V电压。
现在接负载50欧姆功率电阻,输出电压就变成4V左右了。HG、LG、SW波形如下。
请大家多多指教!!!谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在空载时,24V供电,可以正常输出12V。
HG、LG、SW波形如下。FB大约有0.45V电压。
现在接负载50欧姆功率电阻,输出电压就变成4V左右了。HG、LG、SW波形如下。
请大家多多指教!!!谢谢!!
Hi
功率电感饱和电流是否超过13A?(按照10A计算)
功率回路是否也存在过孔?从你测试的驱动信号来看是乎没有什么问题,主要是担心功率回路太大,验证影响的过载保护。
hi
谢谢你的答复。
功率电压是什么?是指哪个电压?
功率回路:VIN->MOS管->电感->VOUT是没有过孔的。但是低端的MOS管的地是通过过孔与底层的地连的,是否存储影响?
现在这个现象是发生了过流保护吗?
现在还有一个棘手的问题。
空载或者带负载时,不是每次都能正常工作,有一半的几率能正常工作,有一半机率不能工作。不工作时,输出为0。
HG和LG都没有任何信号。
我调整了SS端的电容为390nF,这个问题还是存在。
在偶尔不能启动的时候,测试输出电压为0.
SS电压为5.09V
VCC电压为6.07V
算正常吧!?
HI
建议如果空载启动正常,逐步加载看保护电在多少A? 在调整电流保护电路,如果能跳动,很可能就是layout引起的电流保护。