问:TPS650864 具有多个默认设置选项(可订购器件型号),但它们通常不是给定设计的理想搭配。
如果我不想在某个特别订购的 TPS650864 中使用由 OTP 序列启用的稳压器,该怎么办?
示例:
如果我想使用 TPS6508641,但我不需要 BUCK3 为我的 DDR 供电,DDR 由一个单独的芯片供电。我该如何处理 BUCK3?
答:对于起动器,如果 OTP 设置未启用稳压器,则请遵循 TPS65086x 原理图和布局检查清单,了解如何处理稳压器引脚。TPS6508641 的 SWA1 就是一个例子,前提是 CTL2 (SWA1_EN) = GND。由于 PMIC 不会尝试打开 SWA1,因此在本示例中,未使用稳压器,且输出保持悬空。使用数据表中的序列信息可以很容易地发现这一点。如果稳压器在序列中,则 PMIC 会尝试将其打开,此时必须采取预防措施。
对于 PMIC 正尝试打开的稳压器,如何处理未使用的电源轨取决于是否掩盖了电源故障。这可以在数据表的 OTP 摘要部分中找到。
以 TPS6508641 上的 BUCK3 为例,不掩盖电源故障。这可在表 6-12 中看到。TPS6508641 设置摘要 – 数据表中的降压稳压器。
因此,如果在启用稳压器后的 10ms 内没有为 FB3 提供适当的电压,则 PMIC 会感应到电源故障并关断。
为了避免关断,FB3 应提供适当的电压(在本例中,根据 CTL6 的状态,它可以是 1.1V 或 1.2V)。常见的方法是使用另一个已启用的稳压器的电阻分压器(在本例中,BUCK1 是一个可以使用的不错稳压器)。
一项重要说明:为了帮助使 FBx 引脚保持稳定,在 FBx 引脚和 GND 之间应放置一个 >1nF 的电容器以使电压保持稳定。FBx 引脚和 SWx 引脚之间有一些寄生电容,因此这有助于确保它不会拾取任何可能导致电源故障的噪声。
如果掩盖了电源故障,则 PMIC 不会因 FB 引脚上的错误电压而关断,因此检查清单中的默认说明有效。