Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, EV2400
我们从 BQ studio更改了电池容量、电池电压,然后生成了一个烧录文件,连接好了BQ27220的EVM、电池、EV2400,通过Launch Smartflash Software能正常的连接上BQ27220的EVM,但是无法完成烧录。
以下是我们的操作步骤说明:
- 从 BQ studio更改了电池容量、电池电压,然后生成了一个烧录文件0220_0.ot.fs文件
- 连接好了BQ27220的EVM、电池、EV2400
- 打开Launch Smartflash Software,打开并选择0220_0.ot.fs烧录文件。
- 点击烧录后,弹出提示连接7.4V的电源的对话框。
- 手动接入7.4V电源后,依然无法完成烧录。