Part Number: TPS54618
Webench仿真时当频率设置为2MHz,Vin=6V,Vout=1.8V,最大输出负载为0.1A,输出负载电阻设置为360欧姆,wenbench自动生成的外围配置,输出起不来。
是Webench仿真工具外围配置有问题,还是芯片本来就这样?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS54618
Webench仿真时当频率设置为2MHz,Vin=6V,Vout=1.8V,最大输出负载为0.1A,输出负载电阻设置为360欧姆,wenbench自动生成的外围配置,输出起不来。
是Webench仿真工具外围配置有问题,还是芯片本来就这样?
Hi
设置负载电流就可以了,我这边仿真看起来没有问题。
怎么还有负载电阻? 你是只做成板子后带电阻负载360欧姆就有问题吗?
Hi
可以的。
仿真的时候都是按照最大电流。