Part Number: TPS61027
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060
用6V供电输出5V,降压时带540mA的负载电流,芯片的温度我们测试达到54度之上,芯片自身很烫,并且环境温度在25度左右。看规格书曲线,在这个支持范围。
负载200MA 就不会,是不是选错型号? 如果是请推荐。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
正常, 50℃多并不高。
你这个时候输入电压高于输出电压,芯片实际工作状态类似LDO, 所以效率变低,同时功耗变大,从曲线图中也可以看到实际负载电流能力下降。
你可以按照LDO功耗的计算方式来算,50℃多正常。
按照你的条件选择这款芯片可以,但是如果你的输入一致是6V建议选择降压芯片,如果你的应用输入最高是6V,很多时候会低于5V,选择这款芯片是可以的,也可以选择升降压型芯片。
Hi
你是采用电池供电吗? 还是说是固定的6V供电,后者是可以用降压芯片的。
前者建议用升降压芯片,或者是具备降压功能的升压芯片。
FB脚是反馈,没有自动调整的,一般是固定反馈。
Hi
如果有电池的话,建议用升降压芯片,例如TPS63060系列