This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ2057W充电完成后,5脚的LED不灭

Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

我用的是bq2057w充8.4v电池(2节4.2v锂电池串联)

我出现的情况如下:

1、没有电池的情况下,我插上9v充电器,bq2057w 5号脚接的LED会亮!(我感觉如果没电池,插上充电器,应该不会亮才对)

2、同一台设备,我测它的充电电流,充电电流都到了40ma,5号脚接的LED还是再亮!(以前到了60多毫安就灭了),怎么回事啊?

我感觉第2个情况,是由于第一个情况照成的!帮忙解决一下啊!多谢

  • 能否麻烦你把具体的电路图发上来,以便深入的分析这个问题?谢谢

  • 怎么没法上传我的图片啊?

     

  • 图片上传不了啊!我把电路图传到我空间了

    麻烦看看!多谢 http://hi.baidu.com/billjiang2008/item/9079bb19047f80f1dceeca27

  • 请您将D1焊掉后,用0欧姆电阻或导线在电路板上短接原D1的位置, 看看此时是否能有所改善。

  • 去掉D1到时解决了,但是有时候我重复拔插电池,5号脚的LED会亮!就好像电池的电压灌到BQ2057W上了,以前调试的时候遇到过,所以加了个二极管,防止电压加到bq2057w上!

    还是这个电路,R8=30k R11=750K,这样的话,我给8.4v电池充电,最大能充到多少伏?

    贵公司给的BQ2057W那个资料,算      RB1/RB2=(N*V(cell)/VO(reg))-1 这个公式没看懂?

    资料上说:VO(reg)=8.4v

                        我的电池是两个4.2v串联所以N=2;

                        我想充电到8.36v,那么RB1/RB2=多少啊?

  • D1会影响到芯片对电池电压检测,从而发生你遇到的错误现象,所以不能直接加到输出端。

    关于RB1和RB2两个电阻,它们是用于设定非芯片默认的CV电压的,如果你的电池化学类型是需要单节4.2V充电的,那么两节电池串联起来刚好是需要8.4V的CV电压,而BQ2057W这个芯片默认的输出CV电压刚好就是8.4V,所以你的项目中不需要RB1和RB 2,直接将BAT接输出端即可。当然由于mosfet导通阻抗,fuse阻抗以及trace的线性损耗等的影响,实际的CV电压会略低于8.4V。如果损耗比较大导致CV电压远低于8.4V则采用芯片的充电补偿功能消除这些影响。

    资料的公式中,如果你希望充电到8.36V,那么应该按照Rb1/Rb2=((2*4.2)/8.36)-1来计算,假定你选定RB2为100K,那么RB1为47.8K,注意我们是把Vcell当常量(因为可以从电池的规格书获悉这个数据),而Vo(reg)是你希望的CV电压。

    按照你当前的R8=30K ,R11选择750K ,那么你这个配置得到的输出CV电压是8.07V,考虑到之前说到的一些损耗实际的充电电压还要低于8.07V,所以你应该提高CV电压,即不需要Rb1和Rb2,直接将BAT接输出端。

  • 你好!我把电路图中的SS14就是D1去掉了,能解决问题!

    但是BQ2057w会消耗电池的电量!我之前接SS14就是防止电池电压 加到 bq2057w上,防止它消耗电池电量

    现在充电灯的问题解决了,但是去掉SS14  bq2057w耗电很大,一小会电池电压就降了0.03v,这这么解决啊?

     

  • BQ2057W消耗电池的电量非常的低,你观察到的电池电压降低0.03V应该是指锂电池从充电状态退出后静置一段时间后由于温度的回落,导致端口电压小幅度下降,此时的电池端口电压即为静态电压,与充电时的动态电压相比会低一些。这是正常的现象,是锂电池本身的特点,与BQ2057W无关。

    你可以在观察电池跌落到0.03V以后再继续静置观察一段时间会发现下降的趋势越来越小。

    在你的这个项目中正如之前的回复有两个方面的建议:

    1:去掉D1

    2:将BAT直接连接到电池 ,不要使用FB分压电阻。