Part Number: LM5116
输入70V,输出28V,输出用可调电阻调节。从23V左右向下调节时,改变输出侧分压可调电阻,输出电压会往下降七八伏左右,再一下升到当前可调电阻对应的稳压值,然后保持稳定。23V往上和10V以下都可以稳定,只有中间这一段,为什么改变电阻值时会先有一个缓慢的电压降再一下升上去呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM5116
输入70V,输出28V,输出用可调电阻调节。从23V左右向下调节时,改变输出侧分压可调电阻,输出电压会往下降七八伏左右,再一下升到当前可调电阻对应的稳压值,然后保持稳定。23V往上和10V以下都可以稳定,只有中间这一段,为什么改变电阻值时会先有一个缓慢的电压降再一下升上去呢?
Hi
调节方式是用滑动可调电阻吗?或者是外部控制信号? 能够将你输出电压调节的波形传上来看一下。
需要说明这款芯片是固定的外部补偿,适合固定或者极小范围内的输出电压可调(固定电压对应补偿电路),如果大范围调,会造成输出电压不稳定,原因是补偿环路不稳定,因为固定的补偿只对对应的输出电压有效(偏离远了,环路不稳定)
谢谢!调节是用输出侧的分压电阻。把CRAMP电容值加大了之后解决了这个问题。但测得的空载输出电压纹波有点大,交流档观察纹波时,纹波三角波幅值在0.05V左右,但上下拐点处有一段幅值0.4V左右的震荡。请问这可能是由什么原因引起的?
HI
空载不稳定还是要调环路的。
用webench确认电路。