Part Number: LM3424
是否可以使用lm3424芯片实现led日行灯常亮,高亮,低亮3路输入
日行灯 输出电压3v 200ma常亮
高亮输出 6.5v 1A左右,给电 亮
低亮输出 3v 800Ma左右,给电亮
使用lm3424 buck电路,如何实现功能!可以协助画一个简易的电路图吗,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM3424
是否可以使用lm3424芯片实现led日行灯常亮,高亮,低亮3路输入
日行灯 输出电压3v 200ma常亮
高亮输出 6.5v 1A左右,给电 亮
低亮输出 3v 800Ma左右,给电亮
使用lm3424 buck电路,如何实现功能!可以协助画一个简易的电路图吗,
Hi
LED的亮度是通过电流(模拟调光)或者输出on/off(PWM调光)实现的。
但是无论是哪种情况,输出电压是一定的(LED的VF总和加上sense电阻压降)
所以实现常量,高亮,低亮很容易,但是你的描述中高亮的电压却和其他亮度的电压不同,这个设计就不好做了,会接不同的灯吗?