你好:
在使用tps2419时候,发现这个芯片特别不稳定,目前在只有12输入电压时候,GATE电压是7v左右;在输入和输出都存在时候,GATE是22v左右;在输入断开,输出端接电池时候,发现GATE是0,但是输入端有8-10v电压。请问这是为啥?这个电路可以调节的地方太少了,还请赐教。谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
在使用tps2419时候,发现这个芯片特别不稳定,目前在只有12输入电压时候,GATE电压是7v左右;在输入和输出都存在时候,GATE是22v左右;在输入断开,输出端接电池时候,发现GATE是0,但是输入端有8-10v电压。请问这是为啥?这个电路可以调节的地方太少了,还请赐教。谢谢!


Hi
目前在只有12输入电压时候,GATE电压是7v左右;这是指EN没有启动的情况吗?
输出端不能直接接电池吧,电池充电是要恒流设计的,这个时候输出电压就是电池电压,但是这个芯片不具备恒流,肯定会异常的。
en一直是分压,2v大小。我之所以直接接电池,是想验证当输入断电时候,此时输入端有多少电压。
您好:
不太明白您的意思,让我输出接电压源,那我输入接什么?
这几天试了两款Ti 的OR控制器,发现断开输入电源,输入端仍然有电压,但是好像没有电流。请问这正常吗?怎么才能让输入端连电压都没有?
HI
输出接电压源,看输入电压。
断开输入电源,输入端仍然有电压,但是好像没有电流,正常,芯片内部电压过去,不是通过MOS.
输出端接电压源,结果和接电池情况一样,输出仍然有不小电压值